Other Parts Discussed in Thread: AMC3330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AMC3330
我们的应用是测量一个连接的三相 WYE 的每个相电压。 每个相位负载通常是不平衡的、滞后功率因数为 0.5 至 0.9。
图中显示了每个相位的输入电阻器链的 2 个选项(图 1 和图 2)。
GND (0) 符号是 Y 形配置的公共(中性)点。
电阻值是任意的。

最好的配置是 2 个图中的哪一个。
谢谢
David Nyarko