This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:用于三相 Y 形配置相电压测量的首选输入电阻器链连接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605122/amc3330-preferred-input-resistor-chain-connection-for-3-phase-wye-configuration-phase-voltage-measurements

器件型号: AMC3330

我们的应用是测量一个连接的三相 WYE 的每个相电压。 每个相位负载通常是不平衡的、滞后功率因数为 0.5 至 0.9。

图中显示了每个相位的输入电阻器链的 2 个选项(图 1 和图 2)。

GND (0) 符号是 Y 形配置的公共(中性)点。

电阻值是任意的。

 

amc3330_input_options.jpg

最好的配置是 2 个图中的哪一个。

谢谢

David Nyarko