This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:最大输出电压(高)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605172/ths4551-maximum-output-voltage-high

部件号: THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8881

您好、

在整个工作温度范围内、最大输出电压是多少? 数据表指定了最小值和典型值(见下文)、但未指定最大值。 我想问的原因是、我计划使用 THS4551 驱动 ADS8881、并希望设置 THS4551 的电源电压、使输出电压不超过 ADS8881 的基准电压、这是一项要求、需要编程到 ADS8881。

image.png

谢谢、
Jaems

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    对于我们的器件、我们通常共享给定器件可能实现的典型输出电压和最小输出电压(高电平)。 我们不会突出显示绝对最大输出电压;但您可以假设其将在典型值附近。 放大器的内部架构无法达到器件的真正电源限值、因此您可能会期望输出端电源电压相差几百毫伏。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignacio,这是有帮助的。