Other Parts Discussed in Thread: THS4631, THS3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS4631
主题中讨论的其他器件: THS3001
THS4631 中 EPAD 的引脚说明与评估板文档和数据表中的 PowerPAD 说明相矛盾。
在分离电源应用中、是否必须将 EPAD 连接至 V-? 或者与 THS3001 中相同:“使用双电源(±V)时、请勿将散热焊盘接地、因为这可能会导致比本数据表中所示更差的失真性能。“