This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330–使用两个以同一中性线为基准的器件(HGND 连接)

Guru**** 2781865 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02, AMC3330, TLV9001, TLV365, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605292/amc3330-amc3330-using-two-devices-referenced-to-same-neutral-hgnd-connection

器件型号: AMC3330
Thread 中讨论的其他器件: TLV9001TLV365、AMC131M02、 STRE冲击MSPM0L1306

尊敬的 TI 支持团队:

我正在设计使用两个 AMC3330 隔离式放大器的电路板:

  • AMC3330 #1 通过电阻分压器测量市电输入电压(火线-零线)

  • AMC3330 #2 测量参考同一个中性导体的第二个交流输入(DBW–中线)

 在这种情况下、我想确认 HGND 的正确处理:

  • 是否可以/建议将 AMC3330 HGND(和 DCDC_HGND)引脚一起连接到同一个中性基准节点?

  • 或者、每个器件(例如 HGND1 和 HGND2)的 HGND 是否应保持单独、即使它们参考相同的中性导体?

我需要确保正确的测量精度、同时避免两个传感通道之间发生任何意外的交互。

提前感谢您的指导。

此致、
Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  

    您当前的配置正确。 AMC3330 的 INN 和 INP 输入都使用 G Ω 输入阻抗进行缓冲、不会相互作用。 在我看来、最好将 HGND1 和 HGND2 分开。 但是,在这种情况下,您还需要保持功能 — 通道间 (U2 与 U4) 隔离。 我认为它更好的原因是对称电阻分压器。 这样两个输入看到相同的源阻抗。 这只是我的工程直觉、对于千欧姆的输入、它可能无关紧要。

    另请参阅器件数据表的图 7-5。 我强烈建议您在系统中添加铁氧体磁珠 FB1 至 FB3。 这可以抑制集成式 DC/DC 产生的谐波、从而改善 EMI。

    TLV9001 运算放大器是一款合适的运算放大器、但请确保 ADC 的采样窗口(我假设 MCU)足够长。 例如 2us。 如果需要更快的采样、请使用 TLV365 等器件。

    有关详细信息、 请点击此处:将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对

    PS:如果您能负担得起 SPI、我们有 AMC131M02(及类似)。 如果您将此类 IC 提及中性点、则可以仅使用一个芯片来检测两个分压器。

    我希望这对您有所帮助、  

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个类似的问题只是帮助我意识到另一件事。 如果您需要通过 EFT/ESD 测试、对称的电阻分压器将会有所帮助。 它通过 2M 电阻将敏感 ADC 输入与电网“隔离“。 当发生 ESD 冲击或 EFT 突发到中性点时、这一点非常关键。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您的答复。

    我很高兴使用  AMC131M02、尤其是在现在意识到 AMC3330 没有库存后。

    查看 AMC131M02 的数据表后、我仍然对应如何使用该配置来测量同一 IC 上的两个不同电压感到困惑。

    在数据表示例中、每个器件始终通过分压器测量电压、并通过分流器测量电流、其中每个相位连接至负输入端子、然后负输入端子接地。 所以、如果我要在同一 IC 上测量两个不同的相位、似乎两根带电导线都连接到 HGND、因此相互连接?

    此 IC 对于我的尝试也看起来相当先进、我只需要测量 两个输入电压、一个是 由交通控制器控制的电源电压、可增大/减小某些 LED 的亮度;另一个是交流控制线、如果电源电压为 50%、则会使某些 LED 变暗。

    我想知道这是否是此应用的理想方法。

    非常感谢任何帮助。

    谢谢

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  

    如前所述、电阻分压器共享中性点。 可以将中性线从电网连接到 HGND。 INNx 信号也会连接到 HGND。   INPx 信号将进入电阻分压器。

      

    AMC13xM0y 系列的优点在于输入可以为负。 因此、您只能使用一个器件。  

    X - 24b 或 16b 版本

    Y - 1/2/3 — 通道数

    典型应用展示了以下配置:一个通道检测电流、另一个电压、第三个电压(如果存在)是 GPIO 或温度检测等  

    但是、客户通常使用我描述的配置中的三通道型号来进行三相电压检测。  

    您是否考虑使用 MSP M0 MCU?  

    我可以分享一些适用于 MSPM0L1306 的代码(代码片段,因为我们还会在内部保留其他内容)

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    这种配置很有道理—我来试一试。

    我尚未在 MSPM0 MCU 系列工作、并且已经为该工程选择了 MCU、但在未来的设计中、我一定会牢记这一点。 如果您仍然乐意分享您提到的代码片段、我将不胜感激地进行查看、因为它们可能仍然有助于理解时序和 SPI 处理。

    出于好奇心考虑的另一个问题:我注意到、许多隔离式放大器(如 AMC3330)似乎缺货、而隔离式 ADC 似乎更容易买到。 这是由于技术的更广泛转变还是客户对隔离式 ADC 解决方案的偏好造成的?

    再次感谢您的帮助和指导。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、感谢您的回复和确认。 让我们通过电子邮件继续讨论 我现在将关闭该主题。