This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:有关使用 ISO224A 提高 400V 交流检测精度的指南

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604480/iso224-guidance-on-improving-accuracy-for-400-v-ac-sensing-with-iso224a

器件型号: ISO224
主题: TLV9001 中讨论的其他器件

image.png

我当前正在使用  ISO224A 要感应的东西 400V AC RMS 输出代码。 ISO224A 的输入侧电路如所示。 ISO224A 的输出被馈送到 A 差分转单端运算放大器电路 包括以下详细信息:

  • 增益: 1.

  • 同相端子失调电压: 2.5V

  • 使用的运算放大器: TLV9001

  • 参考 IC: REF35250QDBVR

用于的输入 400V AC RMS ,考虑 器件容差的最坏情况下 (数据表中指定的容差为 1%且 IC 容差的电阻器)、从输出进行反向计算后、有效输入电压范围约为 360V RMS(最小值) 最终目的 440V RMS(最大值) 。

基于我的误差分析:

  • 。 输入电阻网络 、由于 1%容差 、约为 误差为 3.5% 。

  • 。 ISO224A 增益变化 大约有贡献 误差为 1% 。

  • 。 ISO224A 的共模电压影响 最大影响 误差小于 2.5% 。

由于累积误差、我想改进 总体精度 使玻璃产生共振。

请提供以下建议:

  1. 可对现有电路进行改进以减少总测量误差。

  2. 可用于检测的替代架构、方法或 TI 器件 400V AC RMS 一方 精度更高 。

感谢您的支持。 请告诉我是否需要我本人提供任何其他信息或测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    您在当前设置中看到了哪种类型的误差测量?  您在上面的帖子中看到的数字都是“最坏的情况“、但典型的数字应该更接近硬件中的现实。  更好的电阻器、可能需要与您的特定应用更贴近的不同器件。  给我们提供更多详细信息、我们很乐意做进一步的分析。