This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:低电流高增益测量电路

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA333, OPA383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605966/opa388-low-current-high-gain-measurement-circuit

部件号: OPA388
Thread 中讨论的其他器件: OPA333OPA383

我正在设计具有高增益 (1000) 的电流测量电路。 该计划使用不同的分流电阻器实现三个不同范围的 1mA ...10mA、100uA ...1mA 和 10u...100uA。 目标是保持分流器压降尽可能低 (~1mV)。 在每个范围内测得的电流是非常恒定的直流电平。

该放大器的一种备选方案可以是 OPA388(极低偏移,低噪声)。 以下基本仿真电路提供了预期的结果。

  1. OPA388 是否可以在这样的实际电路中工作(高增益)、或者是否有更好的方案? 测量的电流为静态直流电平。
  2. 电路健全性检查。 电压电平非常低、增益很高。 电路中是否存在任何潜在的致命问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需使用具有 1.7mA IQ 的 10MHz OPA388 来测量直流电流。  Iq 低得多的 OPA383 或 OPA333 是更好的选择。  

    除此之外、您的电路应按预期工作、但这里有一些评论:

    1、增益= RF/R3、因此对于 G=1000、上述电路应使用 RF = 100k、R3 = 100 Ω

    2,由于负载电流不会改变方向,因此无需使用双电源 — 您可以仅使用 5V 单电源(见下文)。

    3. VG1 电压不应超过 Vcc 电源电压。