This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:热问题 THS4130IDGNR

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599723/ths4130-thermic-problems-ths4130idgnr

器件型号: THS4130

您好:
THS4130IDGNR 差分放大器升温至+50°C。 电路不会振荡。
使用了下图、RG 和 RF 电阻器替换为 390R。
我还测试了 R206 和 R209 = 20R。

NMT =未安装。

 

image.png

元件焊盘连接到接地平面以实现散热。

image.png

是否可以阻止此器件过热?

感谢你的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Druilhe、

    整体原理图和布局相当不错。  我有几个问题需要了解更多信息:

    1.您的输入信号和输出信号是否都处于零伏(接地)直流偏置?  我看到 VOCM 引脚接地、也看到输入网络偏置到 GND(一个输入的 RG 电阻器连接到 GND,而不是不同的电压偏置)。

    2. THS4130 加热到 50C 需要多少时间?   

    3、串联电阻和并联 R&C 无源器件之后的负载是多少(该原理图右侧的“关页“是什么)?

    4.是否在 FDA 的电源轨上有去耦/旁路电容器?  我在布局上的 FDA IC 封装附近看到了许多过孔。  是否会通过过孔和小布线布置大量电源?

    部件本身不应过热、因为热极高。  对于环境空气温度、该器件的额定温度范围为–40°C 至+85°C、因此该器件本身不介意处于 50°C 的环境温度下。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    输入信号以接地为基准。

    电路板上电 5 至 10 分钟后、元件到达 50°C。

    在没有任何负载的情况下保持空闲状态时、放大器会发热。

    在 3Vcc 运行期间、负载为 1.1K

    放大器通过由一个 10R 电阻器和两个电容器组成的 RC 电路去耦、一个额定值为 1uF、另一个额定值为 10uF。

    此致

    Yd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    您能说明何时出现加热情况吗?

    THS4130 是否仅在无负载、仅在有负载的情况下或者无论是否存在负载时才会发热?

    您是否将 3Vcc 称为电源轨电压?  从图中可以看出、我假设放大器采用双电源配置、+/- 15V。  如果您使用 3.3V 单电源、且 VS-设置为接地、请确认您理解了这一点。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    组件的电源电压为+/–15V

    组件在无负载的情况下加热、如上面的消息中所述。

    3VCc 是 1.1K 负载上使用的最大电压。

    此致、

    Yd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    感谢您的澄清细节、我将为您处理我的回复。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我刚刚使用 PSPICE 模型 SLOM146B.ZIP 仿真了以下电路

    可以观察到、无论 RCH 负载如何、U1 都会消耗 0.5W 的功率。

    如果我们使用 D 型外壳 (SOIC) 计算这些条件下的结温  

    ƟJ =ƟA +(RƟja *功率)

    avec ƟA = 50°C、 RƟja = 126.3°C/W

    ƟJ = 113.15°C

    当 ƟJ = 125°C 且 ƟJ = 113.15°C 时、我们接近边缘。

    我正在考虑使用 57.6°C/W 外壳修改设计、该外壳为 RƟja =DGN

    问题是为什么极化时该元件仅消耗 0.5W 的功率?

    此致、

    YDe2e.ti.com/.../THS4130.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yd、

    您的电路配置正确;功耗值较低可能是由于以下几个潜在因素造成的:

    1,功率计算不正确或不完整 — 您能分享您过去得出 0.5W 的工作和数学吗?

    2. THS4130 FDA 的输出电流限制 — 放大器只能提供 85mA、该信号在不同的供电或负载条件下可能会发生变化

    3.您需要考虑放大器的功耗为“接通“、驱动信号产生的功耗以及作为热量/热负荷产生的功耗。

    让我来看看您的仿真。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    1 *。zip 文件包含仿真设计。

    2 这不是 10M 负载下 THS4130 电流输出的问题、AOP 的消耗为 0.5W。 请参阅 AOP 偏置电流。

    我们期待收到您的答复。

    好极了

    Yd.

    Rchd=10MEG

    粉色曲线 482mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够通过该主题来了解您的问题。 因此、要消耗的静态功率是静态电流仍然需要为器件供电造成的。 当静态电流为~μ A 13mA 且总电源电压为 30V (+/–15V) 时、消耗的功率约为~0.4W。 该模型可能具有更高的 IQ、因此它显示消耗的功率为 0.5W。 在阻性负载非常高的情况下、您主要会消耗静态功率、这正是您在仿真中看到的结果。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正交、这解释了情况在空闲时达到 45°C ...50°C 的原因。

    请参阅之前的热计算

    您是否同意此分析?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、根据您的封装(RƟja 会有所不同)、如果 器件附近的环境温度为~25°C、那么 45°C 至 50°C 温度并非不合理。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。

    此致

    Yd.