This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:关于 XTR111 针对 0–20mA 输出的电源电压和负载配置的阐释

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR200, XTR200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604457/xtr111-clarification-on-xtr111-supply-voltage-and-load-configuration-for-0-20-ma-output

器件型号: XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR200

请参考以下论坛

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405047/xtr111-0-3-3v-to-4-20ma-circuit---current-changes-with-load-resistance-but-not-with-input-voltage/5404516?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=XTR111%252525203v%25252520to%2525252020mA编号

我希望了解有关我的申请的信息。

在我的设计中、我打算生成 0mA 至 20mA 输出 来自 STM32 DAC 和 DAC 输出  0V 至 3.3V 在应用于 XTR111 输入之前进行缓冲。 中生成 DAC 信号 PWM 模式 约为 10ms 导通时间和 1ms 关断时间 。 电路中的峰值电压为 5V

基于此、我想了解是否 VSP 引脚 连接的最高电压 5V 、或者如果是 必须连接 24V 电源 更大。

此外、在我的应用中、电流输出旨在实现 驱动线圈 电阻在范围内 5–10 欧姆 。 在这种情况下、我想确认线圈是否可以作为负载直接连接、或者如果是 最小负载电阻、例如 250 欧姆  仍需要与线圈串联。

作为参考、我也有 附上了参考电路的屏幕截图 这是由相关作者在论坛线程中分享的。

请你就上述问题提供指导。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    最小建议电源电压 (VSP) 为 8V。 24V 是电气特性表和典型图中表征的电源电压、但工作电源电压范围为 8V 至 40V。  

    您是否还在线圈之前设置了与原理图类似的输出级或以不同的方式设置? 如果在连接到负载之前您遵循相同的输出原理图、其中包含输出晶体管和两个 15 欧姆电阻器、则最大负载将取决于所使用的电源电压。  

    有关计算的更多信息、请参阅 Luis 对上一篇文章的答复。 在 24V 电源和外部晶体管上大约 0.1V 压降的情况下、器件可输出 20mA 电流的最大负载为 1.065k Ω。 因此、无需额外的电阻器即可驱动 5-10 欧姆的线圈负载。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的澄清!

    它在设计原理图方面非常有帮助。 我随附了一个原理图快照、其中还包含的计算和设计注意事项 0–3V 至 0–20mA 转换器 。 这也可用作其他处理类似应用的人员的参考。

    您能回顾一下原理图并告诉我是否需要有任何错误或改进吗? 非常感谢您的反馈、您的反馈有助于我们改进设计。

    再次感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trilok:  

    感谢您分享您的原理图! 我将在结束时回顾此内容、并在明天的一天结束时提供反馈 (星期二 01/13)。 此外、您尝试在输出端实现的接近 0mA 的程度如何? 您的应用的精度目标是什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈伊·阿什利!


    目标输出为 0–20mA 由 STM32 12 位 DAC (0–3 V) 驱动。


    实际的最小输出电流目标在零输入时为≤μ A 50µA、总体精度约为±0.25% FS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trilok:

    感谢您提供更多信息。 我会在完成审核后立即回复您的原理图反馈。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trilok:  

    我在这里列出了一些评论:  

    • OD 引脚需要连接到一个下拉电阻器以连接到 GND、而不是上拉至 3.3V、以便启用器件。  
    • 建议在 DAC 和 XTR 之间的输入端添加一个限流电阻。 请参阅数据表中的第 7.1.1 节。 我还添加了数据表中的图 7-4 作为电路建议的参考。  

    XTR111 能够从 0 –20mA 输出、但请记住、指定的性能是来自较低电流端的 0.1mA 误差规格需要达到 0.1mA 的较低电流限值。 如果电流输出精度小于 50uA 很重要、我建议查看 XTR200、 该器 件的线性输出范围为 10uA 至 25mA。  

    XTR111:  

    XTR200:  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您抽出宝贵的时间提供宝贵的意见。 我将实施建议的更改并在更新的电路板准备就绪后分享结果。 我希望这一讨论也将对其他人有所帮助。

    关于 XTR-200 系列 IC、根据我上次的信息、它处于预量产阶段。 请您确认是否已正式推出用于商业用途? 这将帮助我继续进行原型开发和性能测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trilok:

    很棒 — 如果您的电路板上还有其他问题,请随时联系!  

    是的、我们已经将 XTR200 推向市场。   如果您感兴趣、我们还有一款用于原型设计的 XTR200EVM。 如果您对 XTR200 有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Ashley