This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2197-Q1:EMI 滤波器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9052-Q1, TLV2197-Q1, TLV4197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606285/tlv2197-q1-emi-filter

器件型号: TLV2197-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9052-Q1、 TLV4197-Q1

您好的团队、

为了降低成本、客户考虑更换 TLV2197-Q1 的 TLV9052-Q1。

客户使用运算放大器进行电流检测、并关注电流的精度。

两者都具有用于 EMI 抑制的 EMI 滤波器、性能如下所示。 TLV9052-Q1 在 EMI 下是否会因为抑制值较低而更差? 我不确定条件是否影响它。

TLV2197-Q1

image.png

TLV9052-Q1

image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    是的、TLV4197-Q1  在 10MHz - 100Mhz 范围内的 EMIRR 规格比 TLV9052-Q1 更好大约 10dB。 应用手册 运算放大器的 EMI 抑制比 深入介绍了 EMIRR 的定义以及它在运算放大器中的重要性。 您提到客户正在使用这款运算放大器进行电流检测。 您知道该运算放大器将用于的射频环境吗? 这可以帮助我们确定哪款运算放大器更适合客户应用。

    此致、
    嘉莉