This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140 Tina 仿真

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1606497/opa140-opa140-tina-simulation

部件号: OPA140

您好、

我尝试使用 OPA140 来设计电路。 构建逆变器放大器时、结果看起来不正确。 image.png

我不确定是因为 omamp 的电源电压太小。 当我增加到±10V 时、它看起来效果很好。 但在数据表中、我认为±2.5V 可以满足要求。

image.png

我将仿真文件放在这里。

此致、

Junzhe

OPA140.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是由于电源电压、我尝试 将电源电压更改为±5V、效果不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junzhe、

    在电流设置中、超出了输入共模范围。 OPA140 的共模范围为 (V-)- 0.1 < VCM <(V+)- 3.5V(请参阅下面的)。

    由于 V+= 2.5V 且 V-=–2.5V、因此输入共模范围为–2.6V < VCM <–1V。 由于您已将同相节点接地、因此我们知道 VCM = 0V、这超出了输入共模范围。 即使您处于共模范围内、电路的增益也为–10。 因此、有效的输入电压将超出运算放大器的输出限制。 请注意、如果电路的增益处于线性输出范围内、则输入电压 Vin =–1V 是有效的。

    解决此问题的最简单方法 是增加电源电压、如您所发现的。 如果电源电压增加到+/–5V、则输入共模范围更改为–5.1V < VCM < 1.5V。  

    这可使 0V 的输入共模值有效、并且运算放大器的行为符合预期。 我随附了一个仿真结果。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../opa140_5F00_vcm_5F00_violation.TSC