This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:INA293A2IDBVR 的原理图审阅

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607419/ina293-the-schematic-diagram-review-for-ina293a2idbvr

器件型号: INA293

您好、

我们将 INA293A2IDBVR 用于电流放大器、现在、INA293A2IDBVR 是放置在电源总线上的芯片、用于电流采样、电压容差范围为–4~110V、我们的输入电压为 48VDC、此电压容差范围是否与芯片是否通电有关? 如果芯片未通电且 VIN+和 VIN-之间的电压为 80V、是否会对芯片造成损坏?

我们的原理图请参见下面的:

6991db88ca84163b05eddd7878afdb04.jpg

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    、此电压容差范围是否与芯片是否通电有关? [/报价]

    如果器件上电、但 GND 是所有 GND 的基准、那么无关紧要、如果 GND 悬空、则可能会出现问题、因为所有绝对最大电压的额定值都是 GND。  此外、如果输入引脚在 VS 引脚悬空时出现瞬态、则某些器件可能会闩锁。  如果连接到 0V、则没有风险。

    如果芯片未通电、并且 VIN+和 VIN-之间的电压为 80V、会对芯片造成损坏吗?

    我们甚至有 Vs = 0V 的 IB 图、

    [/quote]