This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 的问题:MOSFET 发热和不稳定的 4–20mA 输出

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607616/xtr111-issue-with-xtr111-mosfet-heating-and-unstable-4-20-ma-output

器件型号: XTR111

您好、

我目前正在使用 XTR111 IC、但遇到以下问题:

  1. 当输出电流超过 10mA 时、MOSFET (BSP170P) 开始升温。

  2. 超过 10mA 时、4 个–20mA 输出变得不稳定。 输出电流波动较大、大约需要 5–7 分钟才能稳定下来。

在我的设计中、我在微控制器和 XTR111 IC 之间使用一个光耦合器。 电路原理图如下所示。

 

image.png

image.png

 

请您提供指导、帮助确定这些问题的可能原因以及提高稳定性和热性能的任何建议。

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:  

    对延迟深表歉意。  

    能否说明一下 DAC 的输入范围是多少? 此外、您是否有器件和晶体管相对于接地层的放置布局图像? 数据表中的图 7-8 显示了我们为改善散热而提出的布局建议。

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 背面:  

    PCB 的正面:  


    现在、您已经提到布局发热问题可能是布局不当导致的、但为什么 10mA 之后的 4 –20mA 输出不稳定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:  

    布局可能会导致散热问题。 建议在 MOSFET 漏极上使用过孔覆铜、以改善散热。  

    对于 4 –20mA 输出问题、您是否有显示输入和输出的波形图像? 什么是进入光耦合器的 PWM 信号、什么是“XTR_DAC"信号“信号进入 XTR?

    此外、您是否在使用稳压器? REGF 似乎保持悬空。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  

    否、我不使用 REGF。 REGF 和 REGS 短接、连接到 1uF 电容器并接地。 我已根据数据表将电容值更改为 2.2nF。  

    抱歉、没有输入和输出波形的图像。 范围为 0-3V 的 PWM 信号由微控制器生成、该微控制器提供给 Octo 耦合器。 “XTR_DAC"是“是 Octo 耦合器的输出、提供给 XTR111 的 Vin 引脚 (0-2V)。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:  

    是否可以拍摄波形图像? 我不能完全理解你看到的不稳定性是什么意思,以及什么可能导致他们没有看到行为。  您是否也尝试在没有光耦合器的情况下直接使用直流电压输入进行测试? 多个 XTR111 IC 上是否发生了这个问题?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    抱歉、无法获得波形图像、但问题已解决。 有 2 个问题。  

    1. XTR111 及其他组件布局不当,不足以散热。
    2. Octo 耦合器的输出电压;我们必须使用 RC 滤波器来降低 Octo 耦合器的噪声,它开始正常工作。  

    非常感谢 Ashley 的支持和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    很高兴听到问题已解决! 我会将此主题标记为“TI 认为已解决“。

    此致、
    Ashley