This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:TLV376 作为比较器 — 输入背对背二极管?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV376, LMV761, TLV9030, TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608398/tlv376-tlv376-as-comparator---input-back-to-back-diodes

器件型号: TLV376
主题中讨论的其他器件: LMV761、 TLV9030、 TLV9351

您好:

我想使用 TLV376 作为比较器、因为需要低输入失调电压。

我的问题是:TLV376 是否有任何限制两个输入之间电压差的内部结构(如图中所示的背对背/反并联二极管)?

数据表仅列出共模电压范围、与 OPAx196 等不同、后者对电源轨具有差分输入电压范围。

grafik.png

如果存在限制、您能否提出适用于比较器应用的运算放大器? 主要关注点是:到电源轨的差分输入电压范围;轨到轨输出;最大 电源>= 5V;最大值 失调电压<=1mV、无零漂移/斩波架构、价格<=0.5USD。

 

此致、Oliver。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV376 的绝对最大额定值不限制差分输入电压、因此您可以假设没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    LMV761 很接近。 千片价格超过 50 美分。

    当用作比较器时、TLV376 可能无法在其使用寿命内保持低 Vos。 它没有针对非线性运算进行设计或鉴定。  可能会发生负偏置温度不稳定性 NBTI。

    TLV376 不应具有 IN 到 IN 二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 NBTI 的解释和建议!

    令人遗憾的是 LMV761 超出了预算。 如果我减少了电路中的其他容差、也许我可以使用失调电压高达 2mV 的器件。

    考虑到这一点、可以使用比较器 TLV9030 或运算放大器 TLV9351 作为比较器、两者都具有最大 –40...125°C 时为+/–2mV。

    此致、Oliver。