This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于均衡器调优以及 PPC3 应用和调优的使用

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603447/tas2563-regarding-equaliser-tuning-and-usage-of-ppc3-application-and-tuning

器件型号: TAS2563
Thread 中讨论的其他器件: TAS2562

你好

我们在其中两款产品中使用 TAS2563 放大器、每个产品都具有 2 个放大器、可在音频可穿戴设备中进行左右配置。 在数据表中、该公司提到 TAS2562 支持 10 频带均衡器、但找不到与此相关的任何寄存器。 我们想知道如何调整放大器以实现更好的均衡设置。

另外、在 puprepath 控制台应用中、我看不到任何要使用的设置或应用程序。我尝试通过 I2C 连接到 USB 转换器 (CH341A)、但在应用中仍然找不到任何硬件。 请在此处提供应用评估指南并访问 PPC3 应用中的软件工具、还请附加我的应用仪表板屏幕截图(我无法访问 TAS2563-SW 安全资源)

 

请提供如何调优此放大器并使用均衡器、这是选择放大器的主要原因

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    在帖子中、我注意到了 TAS2562、这可能是个拼写错误、为了澄清一下、TAS2563 具有集成处理功能、包括 EQ 频带。

    TAS2563 有 2 个版本:WCSP 和 QFN。

    • WCSP 具有 5 频带 EQ、2 频带 DRC 和 1 频带 DEQ
    • QFN 本身具有 2 种运行模式:
      • 智能扬声器模式:具有 10 频带 EQ、3 频带 DRC、1 频带 DEQ 和 PBE
      • PDM 模式:具有 3 波段 EQ 和 PDM 麦克风录音功能

    您可以通过以下链接申请访问每个版本的 PPC3 软件:

    请注释您计划使用的设备版本。 如果您在设置软件和尝试不同模式方面需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我们正在使用 WCSP 封装、确切地说、我们在两种产品 TAS2563YBGR 中都使用此器件型号

    我们在电路板上有 I2C 测试点可从外部与该放大器连接、因此您可以帮助我们完成设置和工具集指南以使用质量仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan  

    我申请了访问权限、但它仍待处理、我在下面提到我的器件型号为采用 WCSP 封装的器件型号。 请帮助进行设置和调优

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    我将仔细检查访问权限申请、并在今天晚些时候确认。
    我将设置一些有关如何在外部电路板上将 EVM 连接到 TAS2563 的指南、并在本周晚些时候分享。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    请检查并帮助您提供与设置相关的内容

    我们要通过检查 TAS2563 中可用的均衡器项来最终确定器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我们还有一个问题:在网站上,它提到,即使 WCSP 包支持 10 频段均衡器,但你的助记符它支持 5 频段,你可以在此澄清.

    请查看此链接: www.ti.com/.../TAS2563YBGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    我将与我的团队合作、处理您的审批申请。
    关于列出的功能、我们还将更新此信息、以清楚地显示不同器件版本之间的差异。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我们获得了工具访问权限并通过 USB 转 I2C 转换器连接了电路板上 TAS2563 的 I2C、但其显示为 TAS2563 EVM 离线。 它只需要在 EVM 上进行调优,我们无法针对定制电路板进行调优,因为它没有在线显示器件。

    此外、如果我们进行调优、如何使用均衡器调优后的参数对 TAS2563 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    PPC3 只能与 TI EVM 通信。 如果需要、可以离线使用该软件来生成配置文件、但测试是通过评估模块完成的。

    使用 PPC3 完成调优后、可以使用同一软件中的终端系统集成工具来生成配置文件。 它提供 3 种不同的格式:可以在 PPC3 中使用的.cfg、可与裸机或其他基于 C 的驱动程序一起使用的.h(头文件)文件、以及可与基于 Linux 的驱动程序一起使用的.bin(二进制文件)。
    您的处理器平台是什么?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    我们在裸机平台上使用它,因此头文件对于我们的应用来说就足够了。

    但我想知道哪些寄存器控制 EQualiser 调优、如数据表中所示、我也找不到它们。 即使我们生成头文件、也应通过寄存器对其进行编程、从而使用什么寄存器来调优均衡器

    此外、在 Generated header 文件夹中、我可以看到多个文件、我必须使用哪些文件、如何在我的 C 程序中使用该数组变量寄存器[]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    每个 EQ 频带都由一系列系数控制、 这些系数存储在计数较高的页面内存位置(例如,第 7 页及更高的页用于 EQ 系数)。
    PPC3 中的一个有用工具是 I2C 监控日志。 该文件位于 PPC3 窗口的顶部、作为“I2C"按钮“按钮。 在弹出窗口中、您可以点击“Log"选项“选项卡并使用绿色按钮开始记录、该按钮在记录 I2C 写入时会变为红色、然后使用任何控件、I2C 监视器将填充每个操作的相关命令。

    对于在 DSP 中运行的所有这些处理功能、文档中不包括存储器位置、因为不需要手动操作。 这时应使用 PPC3 软件来处理可生成适当系数值的所有计算。

    您需要 2 个.h 文件:“program_0_..."</s>“ 和“CONFIGURATION_0_...COEF"文件“文件。 另一个以“pre"结尾“结尾的文件实际上不包括任何组件、因此不需要一个组件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ivan

    如果我们仅采购 EVM-MB、就足以连接我们的定制电路板 I2S 和 I2C 线路并对其进行调优、或者我是否需要还购买子卡。 您能解释一下连接流程吗?

    PPC3 软件-> PPC3 EVM-MB ->定制电路板(I2C 和 I2S 线路)

    或  

    PPC3 软件-> PPC3 EVM-MB ->子卡->定制板(I2C 和 I2S 线路)

    如果必须在具有 TAS2563YBGR 放大器和 I2S 和 I2C 测试点的定制电路板上使用和调优、为什么需要子卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    我在这里解决了同一个问题: TAS2563:关于 PPC3 系统内调优设置 (MB 与子 EVM) 的澄清资料 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师