This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3 系统内调优设置 (MB 与子 EVM) 的相关说明

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563YBGEVM-DC, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609426/tas2563-clarification-on-ppc3-in-system-tuning-setup-mb-vs-daughter-evm

器件型号: TAS2563
主题中讨论的其他器件: PPC3-EVM-MB、

我想阐明一点、关于在具有 TAS25xx/TAS27xx 放大器的定制电路板中使用 PPC3 进行系统内调整。

在一个 I²C 中、有人提到仅 PPC3-EVM-MB 就足以通过连接电路板的 μ C 线路来进行系统内调优。
但在一个论坛中、我们指出 需要 PPC3-EVM-MB 和 TASxxxx 子 EVM(例如 TAS2563YBGEVM-DC)、并且 EVM 上的 TAS 器件应断开连接、以便只控制终端设备上的器件。

为了避免任何误解、请确认:

  1. I²C 可以单独使用 PPC3-EVM-MB 直接连接到定制电路板的 μ C 以进行 PPC3 调优、还是可以做到这一点

  2. 即使对于定制 PCB 上的系统内调优、TASxxxx 子 EVM 是否必须作为 PPC3 支持的 μ I²C 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    使用 PPC3-EVM-MB 和 TAS2563YBGEVM-DC 进行测试后、我确认仍然必须使用 TAS2563 子卡来连接外部板上的 TAS2563。 子卡上有一个 EEPROM、PPC3 软件期望在初始化期间读取该 EEPROM、因此如果子卡不存在、软件将无法正常启动。

    为了“移除“子卡上的 TAS2563 IC、您必须移除 IOVDD 和 VDD 电源跳线 J4、J5、J12 和 J13。

    您应该使用来自 J7 引脚的 I2C(以及需要时的 I2S)信号、这是子卡上的左公接头。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师