This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:lmh7220 触发器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605185/lmh7220-lmh7220-trigger

器件型号: LMH7220

lmh7220 是否可与 ADC 一起用于信号触发?

例如、当频率范围为直流至 400MHz、输入电压为±5V、最大摆幅为 5Vpp、输入阻抗为 50 Ω±2%、触发抖动为±40ps rms、触发电平调整范围为@5V、触发灵敏度为 200mVPP≤DC 至 400MHz 时。

如果无法将 LMH7220 用于上述示例、是否推荐使用任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xujunfeng、

    告诉我所需输出信号的特性。 例如 VOL、VOH 和输出负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、输出端旨在连接到 FPGA、因此输出可以是 CMOS、LVDS、CML 等 因此,我并不特别关注输出端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xujunfeng、

    LMH7220 看起来最合适。 电源电压+7V、–5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中没有看到清晰的说明。 LMH7220 是否满足触发抖动≤40ps rms 和触发灵敏度 200mVPP~DC@400MHz 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表抖动规格是典型值、但没有最大限值。 该规格不包括 400MHz。 规格设置等于或小于 200mVpp。 切换速度最小值符合规格。

    LMH7220 是最有可能满足所需规格的比较器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH7220 能否用于实现频率为 10MHz、振幅范围为 356mVpp(–5dBm) 至 5 VPP (+18dBm) 正弦波以及 285mVpp 至 4 VPP 方波的外部单端时钟输入? 如果是、您能提供一些参考资料吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果时钟系统  LVDS 兼容、则为是。

    考虑使用 EVM ( https://www.ti.com/tool/LMH730220#tech-docs) 进行评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我提到了评估板并绘制了原理图。 我需要将 10MHz 的单端时钟输入转换为差分输出。 请注意、单端输入时钟可以是方波或正弦波、dBm 范围相当宽。 您能为我回顾一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移动了 R1 连接并添加了二极管来钳制过大的输入电压。

    注意方波大输入的输入信号阻抗问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    观察方波大输入的输入信号阻抗问题。

    如果输入电缆长度使这成为一次性负载、而不是传输线、那么我预计不会有问题。