This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:查找最小输入电压绝对最大值低于 0.6V 的比较器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM2664, TLV1812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1610100/lm2903-q1-looking-for-the-comparators-which-abs-max-of-minimum-input-voltage-is-0-6v-below

器件型号: LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2664TLV1812-Q1

您好的团队、

是否有任何比较器、哪个最小输入电压的绝对最大值低于 0.6V? 如果比较器与 LM2903-Q1 类似、该器件将非常有用。 在接线连接期间、输入电压会低于 0.3V、这是最小输入电压的绝对最大值。

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yamamamamamoto-san、

    “-0.3V"值–0值较“较小、因为低于接地电压的输入电压会激活二极管电流。 二极管电流随电压呈指数级变化、随温度而变化。  输入电流是关键因素、在一些数据表中进行了提及。 它是安全或不安全的输入电流。 输入串联电阻可用于将电流限制在安全水平(例如,低于 1mA)。  

    当输入电压低于地电平时、输出状态是否需要正确?

    另一个输入是有效的共模范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-san:

    感谢您的回答。 您是说我们没有我提到过的这种比较器吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不知道有这样的比较器。

    我建议使用负电源。 如果您没有、请使用(例如 LM2664)进行生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-san、

    TLV1812-Q1 具有 AMR 表、允许–0.3V 扩展至–10mA。  因此、如果串联电阻 (0.6V-0.3V)/10mA = 30 Ω、则可能为–0.6V。

    TLV1812-Q1 不声称在此事件期间输出状态正确。

    您能分享一个展示您尝试做什么的部分原理图吗? 包括电源电压