This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA322:从霍尔效应电流传感器的双极模拟信号输出到 ADC 转换器芯片的单极 0-5V 输出

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1609890/opa322-bipolar-analog-signal-output-from-hall-effect-current-sensor-to-unipolar-0-5-v-output-for-adc-converter-chip

部件号: OPA322
“主题中讨论的其他器件: ADS1015“、

我将霍尔效应电流传感器输出信号、双极输出信号+/–5V 连接到具有单位增益的 OPA 322 差分放大器、用于输出 0-5V、需要连接 ADS1015 进行电流测量。

 

是器件型号 OPA322 我可以用于此目的、请为此转换建议合适的零部件和弃置电路。

谢谢

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    对于单端[–5V 至+5V]至[0V 至 5V]、可以使用这一数值。

    VOUT =(VIN + Vs)/2 + Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的罗恩,感谢您的答复和建议,

    我想问电流传感器输出电压是否超过+/- 5V (VIN) 如何保护 OPA 输入、还有公式 VOUT   =(VIN + Vs)/2 + Vos、什么是 Vos。

    此外、我想将 OPA 输出连接到 ADC 芯片 ADS1015、它将工作电压为 3.3VDC、是精密电阻分压器将适合用于 ADC 的电压输入。

    谢谢

    Vivek Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    Vos 是运算放大器输入失调电压(误差)。  

    如果电流传感器输出电压超过+/- 5V (VIN)、如何保护 OPA 输入、

    R1 限制电流。 如果运算放大器具有连接到两个电源轨的内部二极管、则运算放大器上的电压将受到限制。 您可以在 IN+引脚的两个电源轨上添加外部二极管、以进一步降低进入运算放大器的电流。  

    此外、我还想将 OPA 输出连接到工作电压为 3.3VDC 的 ADC 芯片 ADS1015、精密电阻分压器适合用于 ADC 的电压输入。[/报价]

    “还“作为附加要求或额外输出电压?

    如果 额外的输出电压、则电阻器会考虑 ADC 开关电流和有效输入阻抗的影响。  

    如果 有额外的要求、请考虑直接将+/–5V 转换为 0V、3.3V。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RON:

    感谢您了解建议的详细设计要求。

    “此外“作为额外要求或额外输出电压?

    也意味着不  需要额外要求或额外的输出电压、我的意思是根据您之前的电路建议 OPA322 VOUT 将为 0V 至 5V、并且我想将此输出连接到在 3.3V 电压下工作的 ADC1015、是否可以使用 VOUT 旁边的精密电阻分压器来为 ADC 引脚提供 Max3.3V 电压以进行测量。

    我也不理解你建议的第二个电路,得到输出 0 到+3.3V OPA322 输出, V 是+3.3V 电源轨或作为参考电压 pls 解释,也是什么是 RG 电阻值。 请模拟/解释 Vin 为+/–5V 时的情况、即 VOUT、因为我必须直接在现场设计和测试电路、以便 使用霍尔效应闭环传感器测量直流串电流值 (200A 至 300A)。

    提前感谢。

    此致

    Vivek Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用 VOUT 旁边的精密电阻分压器将最大 3.3V 连接到 ADC 引脚进行测量。

    ADC 具有开关电流和输入阻抗;这会增加一些误差。 将其作为栅极驱动器。 使用  ADS1015 作为器件型号、发表新的(或相关)帖子。  

    我不理解您建议的第二个电路

    假设 ADC 范围为 0V 至 3.3V、因此我假设可以使用 3.3V 基准。 V+输入可以是不同的电压。 RF 为零、因此 RG 无关紧要。 可以将其删除。  

    如果 Vin 为+/- 5V、请模拟/说明具体情况 VOUT、

    两个电路的输出也会随基准电压输入而变化。 可用的电压是什么、哪一个电压最准确?