This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:INA851 无法正常工作

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA851EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608881/ina851-ina851-not-working-properly

器件型号: INA851

使用偏置为±12V 的 INA851。 无钳位功能、因此 CLAMP 引脚连接到+Vs 和-Vs 引脚。 不需要输出增益引脚、Rg 也是如此、因此保持开路。 IN-和 IN+具有方波输入、如文件范围 5 中所示。 齐纳二极管连接到+Vs 和-Vs 引脚。 但输出不是应该的样子。 电源是干净的、如示波器 5 所示。 输出显示在示波器 7 中。 scope_4.pngscope_5.pngscope_7.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:  

    您能否分享您的原理图、或者至少分享与 INA851 电路相关的器件?  

    施加到 VOCM 引脚的电源电压和电压是多少?  

    谢谢您、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert  

    最初面临的问题是: https://e2e.ti.com/members/15373506/activities。 但是、使用齐纳二极管确实有问题。  但现在 INA 无法正常工作、如上所示。 V_OCM 直接接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    我刚刚根据您告诉我的输入信号和电源对 INA851EVM 进行了检查。 我没有看到您看到的失真问题。  

    INA851 的输出负载是多少? 您能分享这个原理图吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是您可以看到 INA 馈送到 SPDT MAX4659 的原理图。 但是、在零 PCB 中、我移除了开关并直接在示波器上查看了输出、但同样的问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamad:

    感谢您与我们分享这些内容。  

    负载上似乎具有非常高的电容。 我想知道这是否是导致失真的原因。 即使使用示波器进行测试、示波器也可能具有来自探头的高输入电容。

    您是否有方法将 INA851 的输出与示波器隔离、看看这样是否会改善输出信号?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robert  

    我一定会试一试,但 RN 我缺货。 当我再次做它将更新你. 感谢您的帮助。