This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272-Q1:在饱和状态下运行时的电源电流消耗

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272-Q1, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1607611/tlv272-q1-supply-current-draw-when-operating-in-saturation

器件型号: TLV272-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9352

当运算放大器在饱和状态(约 VDD = 9V) 下)下运行时、是否有任何有关 TLV272-Q1 电源电流消耗的信息、或任何详细说明运算放大器内部的图表? 我目前希望替换现有电路中的一个过时器件、不知道 TLV272-Q1 消耗的电流比数据表规定的多几 mA。 该电路使用其中一个运算放大器作为比较器、所以我认为这与此相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    您有电路的原理图吗? TLV272-Q1 汲取的电流可能超出预期、有几个原因。 它可以是应用(因为您将其用作比较器)、负载、配置等 原理图有助于进行分析和仿真、以确定根本原因。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正所用运算放大器、被测试的运算放大器是 TLV9352IDR。  一个运算放大器用作弛豫振荡器(同相输入上拉至 4.5VDC,输出连接到变压器)。 另一个运算放大器用作比较器、阈值约为 7.17V、同相输入连接到峰值检测器运算放大器的输出、输出连接到 4011 IC 的输入。 电源为 VDD = 9V 和 VSS = GND。 该特定的运算放大器被宣传为适合比较器运行、但我仍然无法理解为什么电流消耗会明显更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我正在实验室中复制您的设置。 您能告诉我 您的电路正在消耗多大的电流吗?

    此致、
    嘉莉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我在实验室中以类似设置测量了 Iq。 I 将 VCC 从 8V 扫描到 40V。 以下是我对 TLV9352 的设置。 我测量的最大电流约为 1.4mA。 下面还提供了相应的图形。  

    您能否尝试将运算放大器与电路的其余部分隔离并测量电流? 1.4mA 接近运算放大器的预期 IQ、但该规格的测试条件也与您当前的应用不同。 您在设置中测量的 IQ 值是多少?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,迟来的答复,不知何故没有得到通知。 IC2 绘制的是 4.94mA。 IC1 会消耗 3.43mA、但是当 IC1B 的同相输入(见下图)施加约 200mVpp 或更高的脉冲波(直流失调电压为 4.5V)时、电流消耗会达到 7mA。 另请参阅下面的附加图像、IC2B 用作峰值检测器。 IC1B 的输出馈送到 IC2B 的输入。 请注意、当我从 IC1B 电路中移除 C1(从而停止通过电路的所有振荡)时 、我测量每个运算放大器的 1.4mA 预期值、这就是我怀疑输出饱和似乎消耗的电流超过预期的原因。 原始运算放大器部分是 MC33182 供参考、它未显示任何额外的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次查看数据表、我注意到 该运算放大器具有 CMOS 输出。 降低弛豫振荡器的频率会使电流降低。 是否有任何关于输出端寄生电容的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    数据表上的图 6-27 和图 6-28 显示了小信号过冲与容性负载之间的关系、图 6-29 显示了相位裕度与容性负载之间的关系。

    我将从整个应用中探究高电流的来源。 是否可以隔离每个通道以查看特定放大器是否正在驱动大电流? 弛豫振荡通常处于什么频率? 您将它更改为允许电流降低的值是多少?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到是否可以隔离每个通道、使用该板可能会比较困难。 我通过增大 C1 来更改了振荡频率。 振荡应该约为 236kHZ(测量的频率约为 200kHz,由于旧运算放大器的输入电容差异,我的图中有所不同)如果我将频率降低到 60kHz、电流会减少相当多。 将电流更改为大约 400Hz 时、可以得到与数据表中预期相似的电流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    我对此进行了更多研究、我认为静态电流的增加是 TLV9352 使用的压摆增强补偿的结果。

    我在实验中复制了弛豫振荡器放大器。 下面是我的设置和结果的一些屏幕截图。

    下图将 TLV9352 设置为通道 A 的比较器、通道 B 配置为缓冲器。

    VIN 设置为 0.5Vpp (@ 10kHz) 方波。 在此配置中、电路的 IQ 为 1mA。 但是、当施加方波时、您可以在电流通道上看到一个尖峰(绿色)。 这是一种压摆增强现象。

    下面是相同的配置、但 Vin = 0.5Vpp @ 200kHz。 由于 Vin 阶跃响应期间电流增加、因此电路在这里读取到 4mA DC 的 IQ。

    这是 Vin = 4.5V @ 200kHz 时的屏幕截图。 运算放大器试图跟上高振荡、但会导致静态电流出现尖峰。 电源显示电流约为 6mA DC。

    由于该电路被设置为弛豫振荡器、因此放大器不断转换。 这会导致持续使用压摆增强机制、这可被视为静态电流增加。 如果您需要功耗较低的放大器、请告诉我、我们可以提供一些替代产品。 如果增加的功耗是可以接受的、您应该能够按原样使用 TLV9352。

    此致、
    嘉莉