This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:在电力线通信使用过程中元件 OPA2673IRGVT 的损坏

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, OPA2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601268/opa2673-damage-on-component-opa2673irgvt-during-power-line-communication-usage

器件型号: OPA2673
主题 OPA2674 中讨论的其他器件

我们将 OPA2673IRGVT 用作电力线通信应用的线路驱动器。 我们在芯片的交流线路应用中遇到了几个故障、并具有以下症状:

  • OUTA/OUTB 不起作用
  • VS+上的短路

线路驱动器由 12.2VDC 供电、并在 OUTA/OUTB 上与电力线变压器串联一个 4.7 Ω 电阻器。

image.png

似乎直流线路应用不会导致 OPA2673IRGVT 发生故障、因此应首先猜测它与交流相关。

OPA2673IRGVT 是否能高度敏感地承受 OUTA/OUTB 上高于 12V 的输入电压(比方说来自交流电源的干扰)、这是否会导致 VS+上发生短路?


最大电源电压额定值如何? 据说是 13V、但建议再次为 13V? 12V 电源应与 13V 足够远、或者您是否会建议更加安全、以免损坏部件?

image.png

image.png

数据表中指出、引脚(我猜也是 OUTA/OUTB)受 ESD 保护。 ESD 二极管是否可能无法处理来自交流线路的连续尖峰? 对我来说、ESD 保护电路看起来是两个简单的二极管用于供电和接地。

image.png

是否有机会将有缺陷的芯片送 TI 进行研究?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您是否可以向我们发送更大的原理图部分、或者提供一个 TINA 文件来显示所有元件的布局方式。 很难判断输入是如何偏置的、因此使用更完整的电路会是不错的选择。 回答一些问题。 干扰可能会导致器件故障、因为过电压足够大的事件可能会导致 ESD 故障或晶体管本身损坏。 可能会由于过压事件而发生对 VS+短路。  

    ABS max 设置为 13V。 12V 电源不应引起任何问题、我认为问题不是由这个问题引起的。 器件是立即发生故障、还是电路是否按预期工作、而直到使用后才会发生故障?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我整理了一些内容、其中包含更多信息。 您能否检查一下、这是否足以诊断问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您分享原理图。 我能够在 TINA 中设置此电路、似乎所有东西都有适当的偏置、并且功能正常。 我很好奇您是否有任何关于失败的其他信息。 当电路被偏置但不驱动信号时、是否会发生这种情况? 电路偏置到输入/输出的预期电压并且行为是否符合预期? 有关放大器在故障期间/发生故障之前所执行操作的任何信息也将是很好的信息。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、


    遗憾的是、没有太多可说的内容、因为问题发生在客户身上、我们收到的信息并不多、而是设备已正确设置。 因此、我们无法准确判断问题何时发生(电路驱动或不驱动)

    该行为通常是预期行为、并且已经过验证。

    其他线索:
    -为 OPA2673 的电源是一个从 3.3V 到 12V 的升压器。 有一个 LC 滤波器与 OPA2674 的电源输入串联。 您是否以任何方式看到该关键:

    - OUTA 和 OUTB 对来自交流线路的瞬态电压有多敏感? 如原理图中所示、如果在这两个引脚上施加外部电压、则只有一个 4.7Ohm 电阻限制电流流向 OUTA/OUTB。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    客户设置的故障是否可重复? 至于升压设置、我会请升压转换器团队来查看该器件的实际布局/实现、因为他们是专家、能够提供比我更好的支持。 但是、我不确定串联电感器是否会影响电路的升压侧。 对于我们的 EVM、我们通常对实现铁氧体磁珠(电感器类型)的电源使用 π 型滤波器。 如果客户可能重现故障、则值得探测放大器侧的 12V 电源、以防 升压器出现任何尖峰。

    就输出端的任何瞬态尖峰而言、如果存在尖峰迫使输出超出其电压范围、并且器件被强制拉出/灌入过多电流、则放大器器件可能会失效。 增大串联电阻有助于限制因某些瞬态事件而产生的电流、但这一切都取决于输出端的信号。 是否可以沿着与电源相同的线路探测输出、以查看是否发生了某种 EOS 事件?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    我们向客户发送了 3 件商品、其中 2 件在第一次发货时失败。 然后我们发送了另外 3 个设备、其中再次有 2 个设备出现故障。 失败不完全相同。 第一批故障显示 OUTA/OUTB 不工作、而第二批则显示 OPA2673 的电源电压轨上发生短路。  
    但是、我们仍然无法重现问题、这使得很难找到更深入了解的内容。

    我们在 12V 升压器上进行了一些探测、但无法确认、由于不稳定而产生了过大的电压或过冲。 然而,我们可以观察到增压器被设置为 12.2V,这是危险的接近绝对最大额定值 13V。 但据我所知、这里说的是 13V、但该器件也可以保持 14V、对吧?


    任何类型的探测都将涉及到客户这样做、因为客户不在附近。

    根据上述故障机制、您是否更怀疑 OUTA/OUTB 上的瞬态事件、或者更确切地说是 OPA2673 的电源轨上的问题?

    谢谢
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    12.2V 电源电压不会导致故障、因为该器件可能会一直进入 13V。 此器件的绝对最大值为 13V、也是建议的最大值 12.2V 与最大值相对较远、因此我认为这不是问题。 如果电源在引脚上保持稳定并且没有大毛刺、我不确定故障是否是由电源导致的。 如果线路上存在瞬变、这很可能是发生故障的原因。 EOS 事件造成的损坏可能会导致短路情况或输出引脚损坏、但很难掌握有限的信息。 输出端是否有任何其他元件也会发生故障或看起来损坏、从而导致输出端发生 EOS 事件?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    从我可以看出、只有 OPA2673 发生了故障。 我们在发生故障时更换了 OPA2673、然后恢复正常运行。 我想没有其他器件受到损坏。 您是否会看到一个测试场景、因为此时我们无法重现问题、所以我们可能会重现问题? 这就是为什么我们无法为它测试修复程序的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    让我让团队看看他们是否可以提出任何建议。 在此期间、如果您有关于故障发生时发送的测试或信号的任何其他信息、这些信息将是我们为您提供支持的宝贵信息。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我问我的经理可以做些什么、他说很难提出任何建议、因为我们不知道失败的原因。 他说、如果我们可以探测电源和输出、这将是在了解正在发生的情况以及我们可以尝试缓解问题的方法基础上开始发展的最佳方法。 我们已经看到这些故障是由于输出端的瞬态尖峰导致的、并且足够大的尖峰很可能会导致您看到的故障。

    此致、

    Ignacio