This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:设计散热器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1612086/tpa3156d2-design-heatsink

器件型号: TPA3156D2

员工很好

PCB 到封装顶部的高度为 1 - 1.15mm:

image.png

另一方面、EVM 高度为 1mm +/–0.05mm:

image.png

 

这意味着、器件接受 0.95mm (1-0.05mm) 的高度、对吧?

 

此致、

Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    根据封装图、由于下限为 1mm、器件高度绝不会低至 0.95mm。 但从技术上讲、是的、考虑到+/–0.05mm 的容差、该散热器可以支持 0.95mm 的最小器件高度。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    如果器件高度为 1mm 且散热器为 0.95mm、则 TPA3156D2 的焊接引线会略微受到应力影响。 该器件是否正常?

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    拧紧散热器时、引线会略微压缩、但这预计会与散热器产生良好的接触。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我很理解。 谢谢你。

    此致、

    Okutsu Yasunori