This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:频率特性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1871, LM311, TLV1831, TLV3511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613150/lm311-frequency-characteristics

器件型号: LM311
主题中讨论的其他器件: TLV1831、TLV1871 、 TLV3511

尊敬的团队:

我的客户已在其应用中使用 LM311。 当他们在新项目中评估 LM311 时、发现了应用问题。 然后、他们要求我们提供 LM311 的以下技术信息来处理该问题。

(1) 输入端子 V (IN+)= V (IN-) 时的频率增益和频率相位特性
(2) 增益为 1 倍或更多的近似频带
    根据数据表中“6.7 开关特性“的响应时间值、假设 1/165ns = 6MHz 至 1/115ns = 8.7MHz、您的视图是什么。

此致、

二宫幸史

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    LM311 是一款具有数字输出的比较器。  

    增益/相位图未用于比较器。 比较器本质上是未补偿的开环饱和放大器。

    比较器的主要规格是传播延迟、即响应输入所需的时间或输出端。

    重新编号:在一个完整周期中同时有一个上升沿和下降沿 — 每个周期都有自己的响应时间 (TPLH 和 tpHL)。

    “经验法则“为 Fmax = 1 /(tpHL + TPLH)。  

    更准确的公式还考虑了上升和下降时间、如上所示。

    因此、对于 LM311、使用数据表编号:

    FMAX = 1/(TPLH + tpHL)= 1/(115ns + 165ns)= 3.57MHz(最佳情况)

    数据表中没有给出上升/下降时间。 但是、由于这是一个集电极开路输出、因此 TPLH 将很大。 我将从图中推断上升时间。

    FMAX = 1 /(tr + tf + TPLH + tpHL)= 1 /(100ns + 50ns + 115ns + 165ns)= 1/430ns = 2.32MHz。

    保守地说、我会敲出 30%以留出余量。

    使用 LM311 是否有特定原因? 我们提供更多现代替代产品、例如 TLV1871、TLV1831 系列或高速 TLV3511 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul San、非常感谢您的友好回应。
    我现在知道 LM311 增益大于 1 的频率范围可扩展至数 MHz。

    在我负责的电路中、我们发现了环回引起的异常振荡。

    如果是 LM311 的原因、我现在看到针对频率高达几 MHz 的效应的对策应该有效。 我会试一试。

    关于 LM311 以外的产品、我们正在使用许多 TI 产品、而不仅仅是比较器、因此我将与 Ninomiya San 讨论让您对推荐的新产品进行广泛审查的可能性。
    再次感谢您。