This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:VIN+和 VIN-是否可以低于 INA193 上的–18V 共模?

Guru**** 2768095 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1611962/ina193-can-vin-and-vin--be-lower-than-the--18v-common-mode-on-the-ina193

器件型号: INA193

您好:

如果共模电压范围小于–18V、INA193 是否会损坏?

我们使用 INA193。 正确连接装置后、共模为–12V 至+12V。 所以、没有问题。

如果客户错误连接器件、共模范围可能低至–40V @ 60Hz。

在–40V @ 60Hz 之后、INA193 仍正常工作。

绝对最大额定值中有注 2。

2.如果任何引脚的电流被限制在 5mA 范围内,则该引脚的输入电压可能会超出所示电压。

VIN+和 VIN-可以处理的最低电压是多少?

谢谢、

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、  

    感谢您发送编修。  

    我们不会在数据表中输入共模电压的绝对最大额定值以下测试器件。  

    只要电流限制为 5mA、该器件就应该能够承受。 因此、当限制为 5mA 时没有最小值或最大值。

    为了进行确认、您的客户预计不会在此低共模电压期间测量输出、对吗?  

    除非另有说明、否则所有 EC 表性能仅在建议运行条件下运行时得到保证。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    感谢您的快速响应。

    正确、我们不期望 INA193 在低共模电压期间测量电流。 我们使用 INA193 进行连接/断开、而不是精确测量电流。  

    为了将电流限制在 5mA 以下、对于 Vpeak =–40V、您建议将 Vin+和 Vin-添加多大的电阻。

    谢谢、

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pat、  

    让我来看看不会在标称范围内引入误差的最佳建议。  

    我将在星期一给你答复。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我想知道这方面是否有任何进展。

    谢谢、

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、  

    对于这种低共模电压、有多种选择。  

    下面是一个–48V 电流检测的示例、其中电源电压通过 TransZorb 从负电源轨构建。 这样做的缺点是下游逻辑注意事项:

    另一种选择是通过电阻器对输入进行分压、并使用具有输入的串联电阻器将电流限制为 5mA、如以下应用简报所示: https://www.ti.com/lit/ab/sboa198a/sboa198a.pdf

    我认为这些是我们针对您的要求提供的最佳方法。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe