This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA790A:INA790A 引脚连接

Guru**** 2765355 points

Other Parts Discussed in Thread: INA790A, INA750A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613848/ina790a-ina790a-pin-connection

器件型号: INA790A
主题中讨论的其他器件: INA750A

如何将多个 INA790A 与电流源串联以实现多个增益级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinlin:

    您希望获得多大的增益? 您是否考虑使用 INA750A、因为它具有更高的增益。

    但是、如果我正确理解您的问题、您应该将第一个 INA790 的输出引脚与第二个 INA790 的 IS+引脚绑定、如下所示:

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细解释一下将第一个 INA790A OUT 引脚连接到第二个 INA790A IS+输入的情况、因为第一个 INA790A 上的 OUT 是电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的道歉。 输出受到其能够驱动的电流量的限制(请参见下面的爪形曲线)、因此如果需要过大的电流、输出电压可能会崩溃。

    您能解释一下您尝试做什么的目标吗? 如果您尝试增加动态范围、则可以按如下所示连接两个器件、并将它们设置为不同的增益、当一个器件开始饱和时、则可以使用另一个器件的输出。