This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:关于 TINA-TI 仿真结果

Guru**** 2955670 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1613154/ina333-about-tina-ti-simulation-results

器件型号: INA333
主题中讨论的其他器件: Tina-TI、

大家好、支持团队。

我想了解 TINA-TI 仿真结果。

我们执行了温度漂移的基本仿真。

环境为 VREF=2.046V、VCM=2.046V、G=201(Rg=500 Ω)。

我们绘制了 0°C 和–70°C 之间的变化并估算了漂移系数。

结果约为 0.5uV/°C 在数据表中、典型值约为 0.1uV、因此结果约大 5 倍。

有一个很大的差异,但这可能是我缺乏理解,所以我希望你对结果的意见。  

此致、

DH

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我有几个问题:

    • 您是否下载了原始文本文件以便能够获得更高分辨率的数据?
    • 我得到的结果与您不同。  您能给我发送您的仿真文件吗?  
    • 您在数据表中看到的典型值为 0.1uV/C 的情况下是什么?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clifton-san

    感谢您的答复。

    原始数据已附加。
    该图的斜率约为 100uV/°C、但除以增益后、变为 0.5uV/°C

    e2e.ti.com/.../tcurve.txt

    数据表指定了错误的最大值、而不是典型值。

    e2e.ti.com/.../INA333-basic.TSC

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    罗伯特今天不在办公室,所以我将在平均时间处理这条线程。  我相信您在我们的模型中发现了一个错误。 如果右键点击该设备并选择“Enter Macro“、则可以向下滚动到以下部分:

    具体而言、VOS_DRIFT2_INA333_INA333 的 漂移应对应于 Vosi/2 (0.05uV)、VOS_DRIFT1_INA333_INA333 的漂移应对应于-Vosi/2(–0.05uV)。  VOS_drift_INA333 的漂移应对应于 Voso (0.5uV)。 您可以相应地编辑宏并获得正确的漂移:

    感谢您的参与! 我们将努力更新模型、以获得准确的规格。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Allan-san

    感谢您的答复。 我们将其修复并获得预期结果。

    此致、

    HIG