This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:输出延时时间

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614927/ina181-time-delay-in-output

器件型号: INA181

我尝试使用 INA181 电流检测 IC 对电路进行仿真。  

我已经将其归结为该电路:

ckt.jpg

我今天拉动了 SPICE 模型。

当 VS1 为 0V(即接地短路)时、我得到以下结果:

image.png

注意输出中的延时时间 VF2。 通过向 VS1 添加 50mV 失调电压、可以得到:

image.png

一切都排列得很好。

我假设这与以下方面有关:

“输出级的线性范围受限于在零输入条件下输出电压接近接地的程度。 在需要测量极低输入电流的单向应用中、将 REF 引脚偏置为一个高于 50mV 的合适值、从而使输出进入器件的线性范围。“ 来自数据表的 7.4.2、但我没有看到从非线性范围恢复到线性范围所需的时间。 25 毫秒似乎有点过长。

这只是一个 SPICE 伪影或实际的器件行为。 是否可以在不在基准引脚上施加电压的情况下纠正该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、  

    您几乎已经将它固定在头上。 如果任何放大器被驱动超出其线性工作区域(即“栏杆“器件)、则该放大器都会饱和。 根据 INA181 数据表、器件摆动到 GND 的能力通常比 GND 高 0.5mV 左右、最坏情况是比 GND 高 5mV(对于 10kΩ 负载条件)。 图 6-19 显示了其他负载条件和器件摆幅能力):

    关于“这只是一个 SPICE 伪影或实际的器件行为“的问题、从技术上讲、答案是两者兼而有之。 饱和是非线性操作、而且难以准确建模(甚至是尝试执行该操作的模型通常仅针对单点进行建模)。 多种因素影响放大器进入饱和状态的距离、其输出速度等、所有这些因素都可能具有轴承。 简而言之、是的、PSPICE 模型向您显示的行为是真实的、但我同意您的看法、即模型显示的 25ms 时间过长。 大多数放大器会在几微秒内脱离饱和状态、但其时间可能更长。 它只是没有建模。  

    最后、遗憾的是、只有将放大器保持在线性范围内、才能避免这种情况。 您能否简单介绍一下您希望在这里衡量的内容以及您希望实现的目标? 如果这有价值、我可以帮助进行头脑风暴。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它适用于具有遥测功能的数据采集系统。 我们刚刚起步、因此我不确定我们能做些什么。 我们正在测量通过保险丝的电流(实际上不是,但足够接近)。 因此它将长时间处于 0V、在施加电压时但在保险丝熔断之前上升到一定的电流、然后在保险丝断开后恢复为零。

    我知道我们之前使用过 INA181、因此我将回头看看他们是如何处理的。 (如果他们这样做了!)

    您是否知道另一个芯片在零一段时间后工作得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、  

    对于此用例、如果 INA181 希望在此处完成工作、我实际上没有任何其他建议。 如果在测量电流之前在电源轨中饱和、任何器件都将表现出饱和恢复效应。 如果尝试避免使用额外的电路来设置基准、我建议的唯一可能的权变措施是沿着 INA296 的线路使用某些元件、在这里、您可以仅通过 VS 和 GND 设置基准、这会将器件设置为 1/2 Vs、然后您可以从那里拨入感应电阻网络。 不过、要做到这一点、您需要放弃相当大的满量程范围。