This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:在 TIA 设计过程中需要关注的 OP 的重要参数是什么?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615009/lmh6624-what-is-important-parameter-of-op-needed-to-care-during-tia-design

器件型号: LMH6624

您好、

在为光学引擎设计 MPD 和 RSSI 信号的 TIA 时、 需要关注的 OP 的重要参数是什么?

TIA 用于将电流信号转换为电压信号。 我阅读了一份应用手册、其中主要侧重于噪声性能、如下图所示的和 Vn。 因为 MPD 和 RSSI 电流信号非常小(~uA 水平)。 TIA 可通过增益电阻器 (RF) 对其进行转换、这使得电压信号达到可通过 ADC 测量的范围

我的问题是 OP 的 Vos 与噪声性能相比是否可以放宽或降低?

例如、LMH6624 具有出色的噪声性能、如下图所示、但 Vos 最大值为 700uV。

如果可能、您能否提供 TIA 的 OP 选择指南或技术说明?

image.png

image.png

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    Vos 是应该考虑的规格、但在 TIA 电路中、直流增益将~1V/V、这意味着由于 Vos 而产生的输出失调电压将是 Vos。 由于偏置电流(通过在输出端产生失调电压的 RF 获得)、您的输出失调电压可能会更大、因此我们通常更频繁地考虑此直流规格。 我在下面附上了几篇文章。 第二篇文章得到更多的参与,但顶部链接在一个步骤一步一步的介绍 TIA 容易遵循的方式。 最后一个链接是我们的 TIA 设计工具、该工具根据应用中所需的性能指标推荐器件。  

    Op-Amp-Bandwidth-for-Transimpedance-Amplifiers.pdf

    《高速运算放大器跨阻注意事项》

    光电二极管电路设计工具

    此致、

    Ignacio