器件型号: INA241A-Q1
大家好、E2E 支持团队
由于我无法在 E2E 论坛上找到另一种方法来提问新问题、因此我必须再次在这里提出我的问题。
我们使用电流检测放大器 INA241A2Q1 在与电感负载串联的 H 桥电流控制环路内进行电流测量。 PWM 在中心模式下以 12kHz 的频率运行。 共模输入电压可以在 18V 和 32V 直流之间变化。分流电阻器和放大器输入之间的射频阻尼低通滤波器由两个对称 499 R(±0、1%)输入电阻器和一个 1nF 输入电容器组成。 我知道、E2E 论坛上有几条评论建议滤波器电阻值低于 10 欧姆。 但这种较大的值会产生下面所述的改进效果。
同相输入 (IN+) 连接到 H 桥晶体管节点侧、反相输入 (IN-) 连接到电感负载侧。 分流电阻器连接在两者之间。
我们发现、在较高占空比下、数字电流控制环路往往会在较高的 p 增益设置下振荡。 即使滤波电阻值较低或根本没有射频阻尼滤波器、也会发生这种情况、尽管这些修改提高了控制环路稳定性。
更换 IN+和 IN-输入接线可实现最佳效果。 这大大改善了行为。 如果 IN-连接到 H 桥晶体管节点侧、而 IN+连接到电感负载侧、则控制环路在较高的 p 增益设置下更加稳定。
我假设它与 INA241 的略微不平衡的共模边沿抑制及其产生的输出信号形状有关。 此修改后连接中的信号更像三角形信号、而不是像指数信号。 在较高 PWM 占空比下进行原始连接时、电流的采样会移入电流信号的更弯曲范围。 控制输出 PWM 占空比值导致的变化很小、我们可以在弯曲范围内改变采样时刻、模拟比实际值更高的电流上升或下降。 通过修改后的连接和三角信号形状、逐渐上升/下降信号的采样不会对控制过程造成太大干扰。 在这种情况下、反向输入连接与更高的电阻值相结合会对我们的控制环路时间响应产生积极影响。
我的问题是:我们是否可以依赖 INA241 共模抑制的这种行为来实现该 IC 的所有生产批次、或者这种变化是否可以随着生产批次的变化而变化?
此致、我要提前感谢您。
彼得