This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:脉冲计数=1 时的 LMH13000 高抖动

Guru**** 2810965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600312/lmh13000-lmh13000-high-jitter-for-pulse-count-1

器件型号: LMH13000

尊敬的团队:

我的客户对数据表的图 5-13 和图 5-14 中的图表有以下问题:

  • 当脉冲计数为 1 时、为什么传播延迟和抖动值要高得多?  
  • 电气特性显示、MODE=0 时、Iout 抖动低于 6ps、MODE=1 时、Iout 抖动低于 7ps、但这些值如何从图 5-13 和 5-14 中绘制?

可以通过多种方法来计算抖动、但在本例中、我认为可能只需要对所用公式进行 1 个样本。 您能告诉我应该如何解释这些图吗?

提前感谢您、

Aingeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aingeru,

    对迟迟未作出答复表示道歉。 抖动的计算方法为传播延迟差值变化(根据平均传播延迟值)的 rms 值。

    关于脉冲计数 1 的较高 tpd 值和抖动、本周我们将由婚庆回来。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    感谢您的答复。 是否对此主题进行了更新?  

    此致、

    Aingeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aingeru:

    如电子邮件所述、 第一个脉冲的 Tpd 编号较高的原因是、如果第一个脉冲与第二个脉冲相比、VLD 电压本身在测试板上的下降幅度略大/不同。 此外、TPD 从第一个脉冲到后续脉冲的差异也取决于脉冲频率。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在更新数据表图、以降低 VLD 上的压降、从而展示 LMH13000 的真实性能