Other Parts Discussed in Thread: LMH13000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMH13000
尊敬的团队:
我的客户对数据表的图 5-13 和图 5-14 中的图表有以下问题:
- 当脉冲计数为 1 时、为什么传播延迟和抖动值要高得多?
- 电气特性显示、MODE=0 时、Iout 抖动低于 6ps、MODE=1 时、Iout 抖动低于 7ps、但这些值如何从图 5-13 和 5-14 中绘制?
可以通过多种方法来计算抖动、但在本例中、我认为可能只需要对所用公式进行 1 个样本。 您能告诉我应该如何解释这些图吗?
提前感谢您、
Aingeru