This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:用作缓冲器、当输入接地时、在断电时输出会出现过冲

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614466/tlv2372-used-as-a-buffer-there-is-an-overshoot-on-the-output-on-power-down-when-the-input-is-tied-to-ground

器件型号: TLV2372

您好:  

在断电时、TLV2372 缓冲器电路的输出会出现过冲。 请注意、对于这些测试、输入端接地。

对于此标记为 TLV2372Q1 的 IC:

以下是 VDD 和输出的示波器捕获。 请注意 VDD 断电时的输出电压。

 

 

 

我们之前没有看到此标记为 TLV2372I 的 IC。

以下是 VDD 和输出的示波器捕获。 请注意、VDD 断电时、输出电压为 0V。 这是我们所需要的。

 

能否请说明当输入接地时、为什么我们在缓冲器电路的断电时没有看到这种过冲。 “Q1"和“和“I"器“器件之间是否存在差异? 也许不同批次/生产日期代码的性能有所不同? 是否有办法防止这种过冲?

 

谢谢您、

Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这两款器件之间存在材料差异、但 I 和 Q 器件在线性运行条件下的输出行为应该相同。 对于未使用的第二个通道、输出是否悬空? 如果不使用未使用的运算放大器通道、我们建议将其放置在缓冲器中(请参阅此处的这篇文章)。 这使运算放大器始终保持在已知状态、并防止输出悬空到其中一个电源轨。

    您能否尝试在缓冲器中连接第二个放大器、并查看断电期间是否仍然存在过冲?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    实际上、我们在应用中使用了第二个运算放大器。 这是电路。 断电时发生过冲的输出仍在第一个输出之后。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、第二个运算放大器输出端连接到其他电路。 使用的所有运算放大器的输出都连接到某个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 经过更多测试、我们已经看到 Q1 和 I 版本最近都发生了这种过冲。 如果在第一个同相输入引脚 3 上施加 0V 电压、您是否还有任何建议、不要在输出端出现过冲。  

    谢谢您、  

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    运算放大器上是否有去耦电容器? 这可能 是您看到该尖峰的原因。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    是的、靠近 VDD 和接地引脚的电容为 0.1uF。  

    谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     您能否尝试向同相节点添加大约 1k Ω 的输入电阻?  您也看了输入信号吗? 有趣的是、要看看在断电期间输入和输出是否存在尖峰。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    我在同相侧添加了一个 100 欧姆的串联电阻。 输入在接地上看起来干净。 只是相同的输出过冲。  

    谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能告诉我当输出尖峰时电源处于什么电压吗?

    另一种可能的解决方案是将 R1 和 R2 降低 10 倍、从而使值达到 15k。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    当发生输出尖峰时、电源电压为 940mV。  

    降低电阻也不起作用。 我还尝试了从输出端到接地端的 50 Ω 和 4700pF 的 RC 缓冲器、这也不起作用。  

    谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    关闭电源的速率是多少? 另一种选择是增加电源关闭时间的速率。 如果这不起作用、我们可以考虑在电源线中添加分立式双极/FET 串联开关。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    从示波器图片开始、似乎在电源关闭后、VDD 需要大约 1 秒的时间才能耗散。 您能提供晶体管的串联原理图吗?  

    谢谢您、  

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否能够控制电源的关断? 受控斜降至 0V 也可能对您看到的这种干扰产生影响。

    您是否能够灵活地进行布局? 如果是、我会推荐 TLV2372 的关断引脚版本、即 TLV2373。 这应允许在器件内部进行集成关断、而不必实施分立式解决方案。

    仅当放大器低于最小工作电压时才会出现这种行为、并且已知放大器的输出在处于该状态时的行为不可预测。  如果上述两个选项都不起作用、则另一种解决方案是使用不同的放大器。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好嘉莉,  

    我们无法控制电源的关断。 VDD 电压来自板载 10V 稳压器 LM78L10。  

    受控斜降速度是加快到 0V 还是更长时间?

    我们暂时对 LM358N 运算放大器进行了转换,因为输出在断电时会产生不可预测的反应。

    我们想知道此器件的量产是否有任何更改、上面显示了生产日期代码标记。 我们从 2004 年开始使用该运算放大器、现在只出现了这种输出情况。

    谢谢您、  

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您现在似乎关断时间大约为 2 秒、因此我会尝试加快速度、将其降至 0V、可能大约为 1 秒。

    对于 TLV2372、 自此器件首次发布以来、没有裸片修订版本。 一些组装材料已更新、但这些更改不会影响器件的输出行为。

    此致、
    嘉莉