This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3901:如何减小 CML 输出电流?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614720/tlv3901-how-to-make-cml-output-current-smaller

部件号: TLV3901

您好团队:

我的客户希望将 CML 输出电流降低至 10mA。
这是因为它们需要较低的摆幅才能连接到其 ASIC。

是否可以降低 CML 输出电流?
可使用外部电阻器?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    请参阅“比较器输出类型“应用手册第 2.3.4 节:

    https://www.ti.com/lit/an/slca006/slca006.pdf

    该电流是流入 50 欧姆的固定开关 16mA 电流。 更改端接负载会改变传输线路的特性阻抗并产生阻抗不平衡。

    最简单的是创建衰减端接。

    他们要适应什么接口? 规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san、

    感谢您查看该应用手册。

    对于衰减端接、您的意思是下图所示吗?
    您能否检查这是否是正确的连接?

    规格要求接收器处的摆幅为 250mVpp。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我认为在负载端直接在接收器端添加衰减器会更容易 这样、传输线路直接由输出驱动、以获得出色的信号保真度和全输出摆幅。

    基本上采用接收器 50 欧姆端接、并将其分成两个(单端)分压器。 这样、传输线路仍然正确端接。

    接收器具有较高阻抗输入 、并且只要  衰减器网络*位于*接收器的输入端、就可以接受轻微阻抗变化(尽量缩短衰减信号到接收器的布线长度)。

    需要根据终止电压调整电阻器值以获得适当的值。

    e2e.ti.com/.../CML-Attenuation.TSC