This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:TAS2562 自动静音

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615684/tas2562-tas2562-auto-mute

器件型号: TAS2562

大家好、 我无法获得在空闲通道模式下禁用自动静音所需的寄存器值。您能帮我解决这个问题吗、我还需要访问同器件 TAS2562YFPT 的 PPC 软件访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kashyap:

    空闲通道检测功能由簿 0 页 0 上寄存器 0x3e 上的位 4 控制。

    • 将 0x10 写入寄存器 0x3e 以启用此功能
    • 将 0x00 写入寄存器 0x3e 以禁用此功能

    您应该会很快获得 TAS2562 应用的访问权限、如果您没有 PPC3 的访问权限、您可以在此处申请访问权限: PUREPATHCONSOLE 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    使用 PPC3、您可以禁用或启用此功能;以下是 GUI 用于禁用和启用空闲通道检测的命令截图。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、它实际上解决了我的问题。但是、当我在数据表中搜索此内容时、我在第 0 页的 0x3e 找不到任何地址、那么我们如何知道这一点。此外、我想使用 PPC 软件检查 I2S 设置的配置。在这里、要使其正常工作、我需要将 EVM 板连接到 TAS2562 来检查配置? 使用 USB、我实现了在扬声器中播放音频、但我希望使用麦克风数据在扬声器中使用 I2S 播放。您能指导我们吗? 我们使用 I2S 在扬声器中实现了数据、并通过使用 I2C 设置了一些寄存器、但我没有得到如何使用 PPC 软件进行配置。我在 PPC s\W 中仅观察到了页 0、1、2、4、但在数据表中、它有页 0、1、2、4。

    此致、

    Kashyap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kashyap:

    我理解与寄存器文档的混淆。 我们正在努力提高不同信息来源之间的一致性。 一般而言、我建议使用 PPC3 生成配置脚本、这是获得一组正确命令的理想方法、因为该命令会处理任何计算和未知寄存器。

    对于 TAS2562 PPC3 应用、您不需要 EVM、可在离线模式下使用该 EVM、但仍能够使用终端系统集成选项或 I2C 监测记录器功能生成配置文件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师