This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:如何端接非使用通道的输入?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6525, LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616891/lmh6525-how-to-terminate-inputs-of-non-used-channels

器件型号: LMH6525
主题中讨论的其他器件: LMH13000

本应用仅使用 LMH6525 的一个通道。 由于布局限制、未使用通道的 ENx 引脚上没有电阻器空间。 我怀疑将这些引脚悬空是不可取的;您能确认一下吗? 此外、似乎需要一个分压器来保持在这些引脚的最大电压限值范围内、这意味着它们不能直接连接到 Vcc 或 GND。 对于使用少于四个通道的应用、您是否有参考原理图? 此外、如果所有 ENx 引脚连接在一起、而只有一个输出处于活动状态、是否会对性能或功耗产生重大影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我通读这个讨论与设计和回来.  
    同时,出于好奇,你看了 lmh13000 吗? 它是一款单通道 5mA 转 5A 电流控制型高速激光驱动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经了解了 LMH13000。 是否有办法将外部振荡器连接到该振荡器以便动态更改频率? LMH6525 有一个内部振荡器、此应用需要这个振荡器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下关于使用 LMH13000 组成时钟缓冲器的简单 2 芯片解决方案的建议、以使客户能够实现所需的频率方波形式。