This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:寻找用于 ECM 麦克风的 N 沟道 JFET

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1615151/jfe150-looking-for-a-n-ch-jfet-for-ecm-mic

器件型号: JFE150

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻找一款用于 ECM 麦克风的 N 沟道 JFET、以取代我们设计中的 JFET。 JFE150 规格良好、但封装大于我们的要求。 TI 是否制造了任何 1.2mm x 1.2mm 以上的 JFET 采样器?

顺便说一下、根据您的经验、JFET 最常见的失效模式是什么? 我们受到当前器件高故障率的影响、JFET 的故障模式是不稳定的漏极电流。 即使在恒定 VDS 和 Vgs 条件下、漏极电流也会迅速变化、并且 Ids 无法截止。 您是否曾在 TI 器件上遇到过这种问题?

祝你一切顺利

Bokai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 实际上、距离在 TI.com 上推出处于预发布状态的新 N 沟道 JFET 仅几周的时间。 因为这只是几个星期的时间,我可以提供几个细节:

    双单片 N-JFET、每个都具有 325uA 的 IDSS

    自偏置(二极管)栅极、适用于 ECM 应用、最小输入阻抗>4G Ω

    0.6pF CISS(每个 JFET)

    封装尺寸:0.8mm x 1mm

    我将在产品发布到 TI.com 上并对其进行样片更新时更新此主题。 关于您对失效模式的疑问、我首先想到的是栅极的 ESD 损坏。 我个人没在 TI 器件上看到这个问题、但大多数分立式 JFET 都没有 ESD 保护。 对于大型(高 IDSS) JFET)JFET、这通常不是问题、但用于 ECM 应用的低电容 JFET 容易受到 ESD 损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我是 Nick、他是 Bokai 的合作伙伴。

    如果我们可以在 ECM 麦克风应用的 JFET 栅极附近组装一个 ESD 二极管? 这样做是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您可以在靠近 JFET 栅极的位置添加一个 ESD 二极管、同时进行一些权衡。

    • ESD 二极管将向栅极增加额外的电容
    • 二极管也有泄漏电流。 如果温度足够大、则可能会改变栅极上的偏置、从而改变 JFET 电路的偏置。 这在温度范围内更是如此、可能会导致增益发生变化。  
    • 本底噪声可能会增加。  

    您可能会发现一个 ESD 二极管具有大约 0.5 pF 或更低的电压、从而更大限度地减少这些影响。  

    此致、  

    Chris Featherstone