This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:处理 ADC 输入的通用模拟输入信号。

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA112, ADS8689, INA826, PGA280, INA350, INA351, INA333, XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617865/ina826-processing-a-universal-analog-input-signal-for-an-adc-input

器件型号: INA826
主题中讨论的其他器件: ADS8689、PGA112、 PGA280、INA350、 INA351、 INA333、XTR200

您好、

我正在设计一个单通道单端模拟输入、它可以处理 0/4 –20mA 和 0-10V 电压。
我的大部分设计都参考了应用手册 sbaa551。
我打算在电路板上使用 MCU 的 ADC 输入、而不是 sbaa551 中使用的 ADS8689。 对于 0V 至 10V、我将使用分压器。

我阅读了 这篇 有关单端解决方案的论坛帖子、并有几个问题:

-我正在尝试寻找降低成本/复杂性的方法、并有一个想法、包括 PGA112、而不是 INA826 和单独的多路复用器。 它看起来像这样:
image.png
然而、由于 PGA112 不是一种视差放大器、我对滤波有一些担忧。 您认为此解决方案也可以发挥作用吗?
我还查看了 PGA280 而不是 PGA112、但我不确定是否按我的图中所示使用两个输入通道、在成本方面也处于边缘。  

-论坛帖子中没有放大器。 那么、是否也可以更进一步、将输入直接连接到 MCU、如下图所示? 我想在这种情况下、我自己应该布置一些固态无源滤波器。

image.png

-负输入信号可以直接连接到 GND(如上图所示)吗? 据我的理解、这会使其成为一种单线解决方案(至少是模拟部分)、因为在我的应用中、这两个器件之间无论如何都会连接 GND。
或者、我是否需要如 sbaa551 第 2.1 章所示使信号连接变得差分?

我也愿意接受其他组成部分/方法的建议。

此致、
Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    感谢您在 e2eSlight smile上发帖

    您能告诉我更多关于您试图达到的价格目标的信息吗? 该产品系列中的超低可用性是 INA350 和 INA351。 由于集成了基准缓冲器、INA351 在我的体验中更有价值。  

    您还能分享哪些电源电压可供您使用吗?  

    在这种情况下、PGA112 将不工作、由于集成了 PGA、MCU 输入仅在该其他应用中工作。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro:

    我们没有固定的价格目标、但我希望模拟输入 (IC、ESD/误接线保护、无源元件等、如果可能、可以获得约 4CHF (~5.2$) 或更低的价格(1000 片)。不包括 MCU)。

    我看到 INA351 的最小增益为 10V/V 如果我使用 INA351、您是否建议同时获取放大器输入端的电压输入(例如我第二个图中多路复用器和 MCU 之间的 INA351)并相应地调整分压器大小、或者仅使用 INA351 进行电流测量?

    电源尚不是固定的、但会有 12V 或 24V 电源以及 3.3V 或 5V 电源。

    由于集成了 PGA、MCU 输入仅在该其他应用中工作。  [/报价]

    您指的是其他哪些应用? 如果我可以将信号直接传输到 MCU、而不使用额外的 ADC、那会非常好。

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    很抱歉、我参考了带有 INA826 和 ADS8689 的 e2e 论坛帖子。由于 ADS 器件集成了 PGA、因此可以删除 INA826。  

    要回答您的问题、为了将 4 个–20mA 馈送到 MCU 中、我建议使用电阻分压器电路+ INA350、如下所示:  

    在这种情况下、电压控制的电压源是增益为 10 的 INA350。 我必须优化电阻器以确保我处于 INA350 的边界图范围内、请注意基准连接到地、因此这里 INA350 比 INA351 更好地利用。  

    在这个职位上、INA350 以 1ku 的价格销售 15 至 20 美分。  

    要将 0V 至 10V 馈送到 MCU、只需电阻器分压到 MCU 的可接受电压(可能是 3.3V)。  

    此解决方案要求您的 MCU 在 MCU 的集成 ADC 前面具有两个集成式 ADC 或一个多路复用器、以便能够在其中一个之间进行选择。  

    该解决方案适用于较低分辨率的系统(我想这适用于 MCU 输入)。 更高的分辨率位将要求将 INA350 替换为 INA333。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    如何提供 4 –20mA 和 0-10V 电压? 是否使用连接到 AIN_P 和 AIN_N 的 XTR?  

    我想说的原因是、我们最近发布了一款新的电流/电压变送器 XTR200 、如果您还在寻找变送器端的选项、该变送器可帮助降低设计的复杂性  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    信号来自外部源、因此我现在不知道另一端发生的连接/电源情况。

    然而、我的设计中还会有一个发送器来发送信号、我已经在考虑使用 XTR200。 但感谢您提供的提示。

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    很高兴听到! 如果您对 XTR200 或变送器设计有任何疑问、请告诉我、我们很乐意提供帮助。  

    此致、
    Ashley