This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:IO 输入失调电流特性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202, OPA205, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616828/opa202-ios-input-offset-current-characteristics

部件号: OPA202
主题中讨论的其他器件: OPA205OPA145

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用 OPA202、并查看 OPA202 的数据表。
他们想问您以下有关 OPA202 的问题。

第一季度;
OPA202 数据表(图 11)是否显示了数据、实际上是 OPA202 数据?
为什么图 11 中的失调电流超出规格和统计数据(图 4)?

问题 2:
OPA202 是否具有偏置电流消除电路?
匹配输入引脚之间的源电阻以降低偏置电流(温漂)的影响是否合理?

问题的细节
根据 OPA202 数据表、器件的失调电流(在 25℃ 下)为+/–15pA(典型值)、+/–150pA(最大值)
图 4 还显示了适用于相应规格的直方图。
另一方面、图 11 中的图显示、在 25℃ 下、失调电流约为–200pA、这显然超出了规格并在统计上超出了规格。
他们如何解读这种偏差?
图 11 是否真正是 OPA202 数据?

OPA205 和 OPA202 都是超 β 双极放大器。
他们推测 OPA205 具有偏置电流消除电路、而 OPA202 没有。
在这种情况下、OPA202 可采用传统方法来匹配输入引脚之间的源电阻器、以减少偏置电流的影响、据信可以在 1M Ω 等高源电阻条件下实现比 OPA205 更好的温漂。
这是否是真正的器件设计?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ninomia-San,

    对于 Q1、我不知道 该规范不一致。  进行测量。 是在最终测试时进行的、因此我认为典型曲线可能不正确。  我将与团队核实。  

    对于 Q2、 我同意、该器件似乎没有输入偏置电流消除功能、因为正负偏置的平均值相等。  我查看了一些测试数据、可以看到两个输入的平均偏置电流均为 150pA。  由于失调电流指定为小于平均偏置电流、因此添加匹配源电阻可能会带来好处。  不过、这只对大源电阻(即 1M Ω)有帮助、但额外的电阻器也会增加噪声、从而对整体分辨率产生负面影响。  因此、OPA205 总体而言仍然是一种更精确的解决方案。

    您是否考虑了特定电路、或者仅与客户一起评估器件?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike-San:

    客户希望参考图 11 以了解因温度引起的失调电流变化。
    如果他们想讨论这一点、查看 OPA202 多个单元的测试数据会非常有用。

    预期的电路是一个将高达 100 V 的直流电压除以 9M ohm :1M ohm 的电路,并使用单位增益对其进行缓冲。
    它具有 1 μ V 的分辨率、称为运算放大器输入。
    系统会对初始失调电压进行补偿、但会关注温漂 (0°C 至 40°C)。
    OPA145、OPA205A、OPA202 等器件结合了失调电压和偏置电流的影响、用于确定哪些器件可能具有最低的漂移。
    他们认为、由于偏置电流的稳定性较差、因此不包括零漂移放大器。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ninomia-San,

    我理解挑战,我同意你所说的一切。  通常、对于非常高的输入阻抗、不建议使用零漂移放大器、但在 40 度范围内实现低于 1uV 的失调电压误差非常困难。   

    我找到了以下特性数据、其中显示了使用+/- 18V 电源且输入为 0V 时的输入偏置电流。 Y 轴是电流(以 nA 为单位)、X 轴是温度(以摄氏度为单位)。

    该数据中的 IB 非常低、那么它表明它在热时变为负值。  我怀疑高温时的变化是由于 ESD 单元泄漏造成的。  但总的来说、所有器件的偏置电流都非常低。

    我想这会产生一个长长的问题列表、我会尽可能多地回答、但这是我目前能够提供的所有数据。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike-San:

    感谢您提交数据。

    客户反馈如下:
    正如我们从一开始就讨论过的、我们期望 OPA202 的结果是失调电流、而不是偏置电流、换句话说、基于匹配源电阻的前提、同一器件中 IBN 和 IBP 之间差值的稳定性。
    使用设备标识的 IBN 和 IBP 数值数据、可以轻松计算偏移电流、但遗憾的是、我无法根据提供的图像数据计算偏移电流。
    如果这是以前的数据可以提供的所有数据、就不会有任何帮助。
    0°C 至 40°C 的温度范围是预期的工作温度。  实际上、20°C 和 25°C 之间的失调电压变化应在 1 至 2 μ V 以内
    目前、我想使用实际的电路板对其进行评估、但我认为纠正 OPA202 数据表中图 11 所示的数据是不错的。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    我们将注意数据表的不一致性、并在下一次修订时进行更新。

    我将直接写信给您、讨论此问题的后续步骤。

    此致、
    Mike