This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC374:TLC374IDR 响应时间差异

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339B, TLV1814, TLC374, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616987/tlc374-tlc374idr-response-time-discrepancy

器件型号: TLC374
主题中讨论的其他器件: LM339、LM339B、TLV1814

团队、

客户在测试 TLC374IDR 的响应时间时遇到差异。 它们的测量结果与 TLC374 数据表中列出的 TTL 电平输入阶跃规格不匹配、其中显示了 200ns 的典型值、如下所示。
TLC374-1.png

测试配置:

  • INVR1_PWM_L1:来自 FPGA GPIO 的信号
  • INVR1_COM:TLC374 的输出

TLC374-12.png

问题: 客户的实验结果显示导通延迟约为 400ns (从 INVR1_PWM_L1 到 INVR1_COM 测量)、即 2 倍于 200ns 典型数据表规格

比较测试: 当使用与竞品器件 (ST LM339DT) 相同的电路配置时、响应时间的测量值约为 300ns 、后者与 LM339 数据表规格非常一致。

TLC374-123.png

客户问题: 为什么 TLC374IDR 的测量响应时间 (400ns) 明显高于数据表的典型值 (200ns)、而竞争器件的 LM339DT 更接近其数据表规格?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC374(与用于替换的 LM339 类似)对于高电平到低电平转换和从低电平到高电平转换具有不同的响应时间。 据我所见、数据表中指定的响应时间是这两种情况中的某个平均值。

    与 ST 的 LM339 进行比较时、请考虑 LM339B:

      

    如果您需要对称开关时间、请考虑使用具有推挽输出的比较器、如 TLV1814。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能提供有关这个问题的更多信息吗?

    • 您是否在多个 TLC374IDR 上看到了传播延迟差异? 这种差异是否会在不同的器件/电路板上发生?
    • TLC374IDR 的 VDD 为多少电压?
    • TLC374IDR IN+上的 100pF 电容器是否对客户的应用至关重要? 如果没有、您能否尝试测量未填充的传播延迟、因为这会减慢 TLC374IDR IN+的输入上升时间。

    由于 TLC374IDR 是 PCN、因此请为我提供发货标签的图像、以便我可以运行批次以确认芯片。