This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:面向单通道并联‑Ω 连接扬声器的车辆的直流/交流诊断

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608270/tas6424e-q1-dc-ac-diagnostics-for-a-vehicle-with-parallel-connected-speakers-on-one-channel

器件型号: TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424TAS6424E》

您好、  

我们目前正在评估使用通道的汽车放大器通道的诊断可行性 两个 4‑欧姆中‑范围扬声器并联连接 。 在与客户进行设计讨论之前、我们想确认 技术可能性和限制 器件的内核 直流负载诊断 交流(基于阻抗‑Ω)诊断 多种多样的自动化设备。

背景

理论上、预期负载为:

  • 4 Ω  仅连接一个扬声器时
  • ≈2 欧姆 连接两个 4 欧姆扬声器时、扬声器间的电阻会降低

但是、在实际车辆中、在器件引脚上观察到的阻抗受以下因素影响:

  • 线束长度和布线
  • 连接器触点电阻
  • 扬声器阻抗容差和温度依赖性
  • 接地和分支条件
  • 器件‑侧测量精度

我们的初步评估表明、这些因素可能导致这些问题 视在阻抗值显著增加 、使“连接两个扬声器“的测量值有时与“连接一个扬声器“的测量值重叠。

问题

  1. ‑您对器件架构和负载 Δ — Σ 诊断机制的了解、
      使用直流诊断功能可靠地区分‑Ω 车辆上的 2 欧姆和 4 欧姆负载在技术上是否可行 在‑上述实际的 Δ T 世界变化时?

  2. 指定 交流诊断
    是否可以建立 稳健且独立于安装‑ 在实际车辆环境中区分两种负载条件的方法?

  3. 如果可用、您可以分享任何内容 建议的方法或最佳‑实践指导 根据您在客户需要评估所需负载条件时的经验得出的 并联‑Ω 连接的扬声器

我们非常感谢您提供的技术见解和任何相关文档。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Torikai-san 你好、

    根据您对器件架构和负载‑诊断机制的了解、
      使用直流诊断功能可靠地区分‑Ω 车辆上的 2 欧姆和 4 欧姆负载在技术上是否可行 当‑上述实际的 n ü d 世界变化时?

    直流 LDG 不用于此目的。 它不能区分 4 欧姆和 2 欧姆扬声器。

    如果可用、您可以共享任何内容 建议的方法或最佳‑实践指导 根据您在客户需要评估所需负载条件时的经验得出的 并联‑Ω 连接的扬声器 ?

    交流 LDG 专为高频扬声器检测而设计。 这是因为高频扬声器在直流时具有非常高的阻抗、因此直流 LDG 不会提供有关高频扬声器位置的信息。 我们的大多数客户将其用于此确切目的。 因此、我没有太多关于其他客户如何使用 AC LDG 的信息 并行中频扬声器 ,但我可以提供指导,你如何仍然能够使用它为你的目的.

    下面是 不同扬声器设置的频率与阻抗关系示例。 可以看到、在 18.75kHz 下、根据是否缺少高音扬声器、阻抗有很大不同。 TAS6424 器件可在 18.75kHz 下测量该阻抗值、并查看该值是否更接近高音扬声器缺失时的值。 交流 LDG 用于高频扬声器检测。 出于您的目的、您也可以使用两个指定的中音扬声器、并扫描不同的情况(假设两个中音扬声器相同,case1 表示单音扬声器配置、case2 表示双音扬声器配置;如果两个中音扬声器不同,您可能希望以单音配置扫描两个扬声器。) 比较不同配置的 Freq 与阻抗曲线、然后找到它们差异最大的地方。 如果差值在某个点大于 5 欧姆(最好更大)、则可以使用交流 LDG 来区分不同的配置。  

    如果上述任何一项令人困惑、请告诉我。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您的明确解释! 我相信我现在已经了解了直流和交流负载诊断的基础知识。
    我们有两个并行扬声器场景案例、我想确认我的理解:

    ■案例 1:两个相同的中频扬声器(均为标称 4Ω) 并)并联
    根据您的注释、当所选频率下的阻抗在不同配置下明显不同时、AC-LDG 工作、我的理解为:
    -如果两个扬声器具有基本相同的阻抗特性,那么在实际车辆中,单扬声器 (~4Ω) 与双扬声器 (~2Ω) 的情况可能不会在设备引脚处显示大而稳定的分离。
    -在这种情况下,可靠地检测“一个扬声器打开“将是非常困难的。
     
    这是正确的吗?
     
    ■案例 2:一个通道上双向(带串联电容器的高音扬声器+不带电容器的低音扬声器)
    我的理解是、这种情况更可行:
    -低音扬声器打开→可通过**直流诊断**检测。
    -高音扬声器打开→在阻抗差异较大的频率下可通过** AC-LDG**检测(例如,像您的 18.75 kHz 示例)。
     
    这似乎与您的指导一致。 您是否同意此方法有效?

    此致、
    鸟海市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torikai-san 你好、

    您的理解是正确的。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elise-San:

    感谢您的评论,我很抱歉我迟到了。

    我已经理解了这种情况、现在我们要改变这一概念、如下所示:

    • 使用两个具有相同特性的扬声器(每个 4Ω) 从)从并行连接更改为串行连接。
    • 通过并行连接、当另一个扬声器仍然连接时、无法检测到一侧的开路情况、因此我们无法确定是否两个扬声器都已连接。
    • 为了避免这种情况、我们认为使用串联连接可以部分解决问题、因为这种配置使我们能够在其中一个扬声器打开时检测是否已连接扬声器。 (但是,我们仍然无法单独检测哪个扬声器是打开的。)

    基于此更改、我想问您以下问题。
    您能否为我们提供支持?

    问题 1:
    由于 TAS6424E 未指定最大扬声器负载阻抗、因此使用 8‑欧姆负载(串联 4Ω<xmt-block1>+ 4Ω</xmt-block>) 是+ 4Ω 是可以)可以接受的。 是这样吗?

    问题 2:
    如果对串联连接有任何预防措施或顾虑、您能告诉我吗?

    问题 3:
    虽然 TAS6424E 没有定义最大负载阻抗、但我的理解是、在使用开路负载检测功能时、扬声器阻抗为 40Ω 或更低版本 实际上会成为上限。
    这种理解是否正确?

    此致、
    鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Torikai-san 你好、

    通过并行连接、当另一个扬声器仍处于连接状态时、无法检测到一侧的打开状态、因此我们无法确定两个扬声器是否都已连接。

    我可以查看扬声器阻抗曲线吗? 我确实认为并行+交流诊断可能仍然有效。 看到阻抗曲线后、我可以帮助确认是否可能。

     

    但要回答您的问题:

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608270/tas6424e-q1-dc-ac-diagnostics-for-a-vehicle-with-parallel-connected-speakers-on-one-channel/6235152 问题 1:
    由于 TAS6424E 未指定最大扬声器负载阻抗、因此使用 8‑欧姆负载(串联 4Ω<xmt-block1>+ 4Ω</xmt-block>) 是+ 4Ω 是可以)可以接受的。 正确吗?

    没错。

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608270/tas6424e-q1-dc-ac-diagnostics-for-a-vehicle-with-parallel-connected-speakers-on-one-channel/6235152 问题 2:
    如果有任何关于系列连接的预防措施或顾虑、您能告诉我吗?

    如果使用带有分频器的扬声器、串联连接可能会导致音质不佳、因此首选单锥形扬声器。

    最大音量和功率也将受到 8 欧姆总电阻的限制、而不是独立的 4 欧姆电阻。

    请记住、当一个扬声器出现故障时、两个扬声器都不会有输出。

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1608270/tas6424e-q1-dc-ac-diagnostics-for-a-vehicle-with-parallel-connected-speakers-on-one-channel/6235152 问题 3:
    虽然 TAS6424E 没有定义最大负载阻抗、但我的理解是、在使用开路负载检测功能时、扬声器阻抗为 40Ω 或更低版本 实际上会成为上限。
    这种理解是否正确?

    是的、正确。

    Elise