This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:有关 OPA4187 异常输出的支持请求

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617288/opa4187-support-request-regarding-abnormal-output-of-opa4187

器件型号: OPA4187

尊敬的团队:

 

我是 Applied ElectroMagnetics Pvt. Ltd.的硬件设计工程师 Rohit Gupta

我目前正在研究一个电路、其中包含 OPA4187 用作 ADC 的输入缓冲器。 但是、我观察到一个意外的问题:即使未施加输入信号、第 1 个和第 4 个运算放大器的输出也显示出大约 5V 至 6V 的浮动电压。

最初、我怀疑我的电路设计可能存在问题。 为了排除这种情况、我在受控条件下使用 PCB 适配器测试了 IC。 不过、观察到了相同的行为、这表明该问题可能与 PCB 布局或周围的电路无关。

我们从采购了此 IC Digi-Key 以及合格证书 (CoC)。 根据规格、器件在这些条件下不应表现出此类行为。

请您协助调查这一问题、并指导我们达成解决办法。

 

此致、
Rohit Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并指定输入和输出引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch:

    感谢您的答复。

    请找到随附的原理图。 最大输入和输出电压为 10V、电源电压为 12V

    谢谢、
    Rohit Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    在原始帖子中、您会说“即使未施加输入信号、第 1 个和第 4 个运算放大器的输出也显示大约 5V 至 6V 的浮动电压“。  如果不向同相输入施加信号、则输入和输出将悬空、并可能驱动到其中一个电源轨。  如果施加了输入信号并且输出是意外电压、我会更担心。  您的原理图显示了运算放大器都配置为单位增益缓冲器。  输入信号输出是否等于输入电压?

    此致、艺术