This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:散热器接触压力

Guru**** 2961530 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1616820/tas6584-q1-heat-sink-contact-pressure

器件型号: TAS6584-Q1

TAS6584-Q1 (HTQFP (PHD)| 64 封装)需要多大的接触压力、还是该封装可施加的最大压力?
我们想连接一个具有推针和弹簧的散热器。

image.png

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    我现在没有确切的最大值、但任何低于 100N 的值都应该很好。 如果你需要更多的力量,让我知道一个数字,我可以再次检查团队. 请记住、无论散热器对器件的紧固程度如何、仍然需要使用热膏。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elise、

    非常感谢您的答复。

    100 N 明显超过了我们的需求。
    非常感谢有关热膏的提示。

    我们将使用散热焊盘。

    此致、
    Christoph