This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:TLV9061QDCKRQ1-引脚 FMEA、故障模式详细信息

Guru**** 2811775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1617149/tlv9061-tlv9061qdckrq1--pin-fmea-failure-mode-details

器件型号: TLV9061

尊敬的团队:

 

请分享 TLV9061QDCKRQ1 的引脚 FMEA 和故障模式详细信息。

 

此致、

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    由于存在一些错误、我似乎无法共享引脚 FMEA。 请让我下周再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    您还可以分享一下、

    1.PPAP 报告

    2. DFMEA/PFMEA

    3.DV/PV 报告。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    1.您可以通过以下链接提交 PPAP 申请: 汽车 PPAP |德州仪器 TI.com

    2.上面的 PIN FMEA 不是由 Marek 共享的吗?

    3. DV/PV 报告代表什么?

    此致、

    (笑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 FMEA 不同。 我需要具有故障模式及其分配的设计 FMEA。

    DV/PV 是在生产时遵循的设计验证和产品验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    您是否有设计 FMEA 以及设计验证和产品验证的示例文档? 我以前没有提供这些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我没有示例文档。 关于失效模式和分布、下面提供了一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我看到、您正在寻找故障模式分布。 这通常是我们提供的时基故障率报告的一部分。 请给我一些时间来为您买一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    以下是 FMD: