This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV542:PSpice 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618327/lpv542-pspice-model

部件号: LPV542

我尝试在 LTSpice 中模拟 LPV542 模型,我收到以下错误消息:

警告:节点 U1:10 悬空。
错误:节点 U1:7 悬空并连接到电流源 U1:xu14:G1
错误:节点 U1:xu15:outx 悬空并连接到电流源 U1:xu15:GRESP

有什么想法可能导致该问题或如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果看不到原理图、就很难对误差来源进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路如下:

    误差针对 LPV542 模型的内部器件、而不是外部电路。 也许 LTSpice 不能正确解释模型的脚本?

    尽管存在错误、仿真仍会运行。 我只是不确定我是否得到了正确的结果。

    如果我使用此电路测试波特图:

    我得到了以下结果:

    增益正常、但相位看起来与数据表中的不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路在 TNA-TI 中运行正常、但 LTSpice 可能无法收敛、因为在跟随者配置中将输入连接到其正电源 (Vcc) 会将输出一直驱动到其电源轨、这违反了开环增益 (AOL) 条件列中指定的 LPV542 输出电压线性范围 — 请参阅以下内容:对于 3.3V 电源、输出电压线性范围为 0.5V<Vout<2.8V、因此 Vout < 3Vout < 3Vout 2.5V 而非 3.0

    在第二个电路中、您已将输入移至 Vcc/2=1.5V、该 值在 LPV542 线性范围内、因此结果看起来正确、显示系统非常稳定且相位裕度为 90 度 — 如下所示。

    e2e.ti.com/.../LPV542-AC-Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但事实并非如此。 这是数据表中的图表:

    10kHz 之后、该相位明显出现下降。 模型不会捕捉到这一点。 如果我使用进行稳定性分析、可能会得到错误的结果、大家不同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的、这种旧的 LMP542 宏模型 似乎不包含高频极点、它们应该可以将高于 10kHz 的相位裕度从 90 度降低到更高。  因此、不适合进行稳定性分析 、但根据图 34、我预计它会在 G=1 时驱动至少 100pF 的电容。