This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:裸片中需要比较器

Guru**** 2968150 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TLV1832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614777/lm139-need-for-comparator-in-bare-die

器件型号: LM139
主题: TLV1832 中讨论的其他器件

尊敬的先生/女士:

我想请求帮助以查找比较器器件。

我需要一个用于三个通道的比较器元件、用于编码器。 它可以是 3 个单通道、1 个双通道+1 个单通道或 1 个四通道。 我需要推挽输出。

我需要将元件作为裸片、而不是封装。

我找到了 LM139 系列、但只需要工业用途(非军用或航天级)。

您能为我提供解决方案和相对价格吗?

目标数量最初为每年 5 千片、未来目标为每年 50 千片。

 

提前感谢您的支持!

西尔维亚·塞里亚尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia、

    让我联系我的同事有关裸片销售的信息。

    同时、您能否介绍一下您的申请? 您是否有关于如何使用这三个比较器的原理图?

    我想知道是否有任何关键规格(静态电流,传播延迟等)、以便我可以为您的应用推荐更合适的器件。 LM139 是一款集电极开路比较器。

    如果您愿意私下分享原理图、我已经向您发送了一个朋友的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧孝豪

    感谢您的回答。

    应用适用于增量编码器。


    我有 3 对光电二极管 (A、B、Ref)。
    我需要通过三个阶段来详细说明每对光电二极管电流:
    放大器
    -比较器
    -推挽输出

    最好的解决方案是将所有三个级集成在一个单芯片中、但我们也可以使用更多的骰子评估替代解决方案。

    限制是在裸片中使用集成元件、而不是封装、因为我们的可用空间有限(几 mm2)。

    电源为+5V
    输入电流范围为 0uA 至 5uA
    所需的扩增通常为 700、但范围 500-900 也可以
    推挽输出端的电压应为 0V 至+5V
    推挽输出端的电流应在–3mA 至 3mA 范围内

    谢谢您、

    Silvia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia、

    感谢您介绍您的应用。

    比较器+推挽输出可集成到推挽输出比较器中、但您可能需要另一个用于全差分 TIA 的芯片来放大光电二极管电流信号。

    在与后端团队交谈后、我们可能能够提供裸片形式的 TLV1832 推挽比较器: TLV183x 和 TLV184x 系列 40V 高速比较器数据表(修订版 B)

    为了阐明推挽输出下的电流要求、–3mA 到 3mA 是否指的是推挽输出的直流灌电流和拉电流? 什么是推挽输出驱动?

    TLV1832 具有以下输出电压与输出灌电流/拉电流图:  

    灌电流/拉电流 3mA 会导致电源轨的压降~100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Silvia、

    如果您有任何其他更新、请重新打开此帖子!