This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:首次上电时的电容问题第二次故障正确

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, ADS1255, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618619/lmp7721-capacitance-problem-when-is-power-on-first-time-has-problenm-second-wotrks-correct

器件型号: LMP7721
Thread 中讨论的其他器件: ADS1255、 TINA-TI

我们使用 LMP7721 和 AD1255  

当 ADS1255 在断电且系统工作正常时首次读取 woprng 值时出现的问题

我们的应用是 TIA ,光电池容量是 200 pF

请告诉我、C146 =1200 pF、R128 =10 欧姆、C148 =0.1uF 是电容变化导致 ADS1255 读取错误值的问题

您能提出建议和价值观吗

此致

AT LMP7721.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法阅读您的原理图,但我对相关电路做了一些假设,并选择了相应的值以确保稳定运行 — 见下文。

    交流稳定性分析显示、系统非常稳定、具有 76 度的相位裕度、而建议的最小值为 45 度、如下所示。

    通过使用+/NVM –1mA 电流脉冲激励输出来运行瞬态分析,可确认运行稳定,没有过冲 — 见下文。

    下面我附上了 TINA-TI 原理图、您可以根据需要修改电路并执行您自己的仿真。 如果您需要帮助、请发回一份清晰的相关电路示意图。

    e2e.ti.com/.../8308.LMP7721-AC-Stability.TSC

    e2e.ti.com/.../7750.LMP7721-Transient-Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的文件加大一点  

    该光细胞的电容为 200 pF  

    我认为 C146 是太大,并在阅读的 ADS1255 创造了电阻。 您是否可以验证以下内容:

    • RF = 20kΩ
    • 光电二极管电容 CD≈200 pF
    • LMP7721 输入电容与 200 pF 相比很小、但通常在单位为−时增加杂散(无防护)→总值  ~220–260 pF

    对于这一制度,一个现实的  补偿 CF 为~10–22 pF  (NP0/C0G)、而不是 1200 pF。

    1. 建议
    • 填充  CF = 15-22 pF NP0/C0G 作为默认设置。
    • 如果有任何过冲/峰值:向上至  22 pF 。
    • 如果速度非常慢(且稳定):尝试  10 pF 。

    带宽是多少

    “有意“的反馈极点为:

    • CF = 15 pF →f≈1/(2π⋅20k⋅15p)≈530 kHzf    
    • Cf = 22 pF →f≈ 360kHzf≈360\text{kHz}f≈360kHz  

    这是正常的补偿区域;我们可以在 ADC 输入端稍后(更干净)执行任何需要的低通滤波。

    为什么 1200 pF 在这里是错误的
    它会产生一个主要极点、RF 为:

    FC ≈  / 2π⋅20k⋅1200p​≈6.6kHz  

    这会将 TIA 本身转换为低 kHz 积分器、并使上电趋稳/历史记录效应变得更糟。

    (另外: LMP7721 −专门用于飞安级工作,需要在 μ C 内提供保护/干净的布局;如果没有防护,我们已经有额外的电容/泄漏灵敏度。  

    AT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 20k 的 RF 和 1200pF 的 Cf 可实现相位裕度为 76 度的非常稳定的电路 — 如下所示。

    可通过显示无过冲的瞬态分析确认稳定运行 — 见下文。

    任何通过将 Cf 降低到 15pF 来将带宽增加到 530kHz 的尝试都会导致不稳定的系统显示–15 度的相位裕度。

    这可以通过显示持续振荡的瞬态仿真确认 — 见下文。

    为了确保系统的稳定性并更大限度地减少相位骤降、所需的最小 Cf 为 100pF — 如下所示。

    瞬态仿真分析通过微小的过冲确认系统的稳定性 — 见下文。  

    e2e.ti.com/.../4606.LMP7721-AC-Stability.TSC

    e2e.ti.com/.../7411.LMP7721-Transient-Stability.TSC