This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:INA185 VS 和 VOUT 设计问题

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619051/ina185-ina185-vs-and-vout-design-questions

器件型号: INA185

专家:您好:

 我们希望设计 INA185A4 版本(增益=200V/V)的电流检测放大器。

我发现有一个外壳可能超过 下面的 Vout 最大额定值规格、您能帮助查看并提供反馈建议吗?  

应用案例:

(1) VS 连接到 3.3V、

(2) ILOAD 最大值=22A  

(3) 单向应用 (VREF = 0V)。

(4) Rsense = 1M Ω。  

基于上述应用。 Vout = 4.4V 的计算结果似乎超出 Vout 最大额定值规格 (OUT VS+0.3V = 3.3V +0.3V = 3.6V)  

这种设计是否有风险? 是否应该将 VS 电源的连接更改为 5V?  谢谢你  

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy  

    此处的绝对最大值更多是指将 VOUT 引脚驱动到这些类型电压的外部源。 该器件本身无法驱动高于 VS 的自身、在这种情况下、您描述的器件会相对于电源轨饱和、类似于任何运算放大器。 这样做是安全的、但很明显、客户无法测量任何高于饱和点的电压。 我的建议是尝试开发 A3 增益和稍大的分流电阻的解决方案、以尽可能扩大所使用的满量程范围、同时使器件保持在线性工作范围内。 不要忘记考虑摆幅限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus:

    感谢您的详细 说明

    我解决了 E2E 主题  

    Roy