This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:0x86 寄存器 PVDD 标志在启动时设置

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619054/tas6501-q1-0x86-register-pvdd-flag-set-at-start-up

器件型号: TAS6501-Q1

我对 TAS6501-Q1 中的寄存器 0x86 有疑问。

在放大器初始上电期间、将设置两个位:

  • 已存储 DVDD POR
  • 已存储 PVDD UV

我们是否需要在启动时读取该寄存器以在初始化放大器之前清除这两个位?

当 PD 为低电平时、放大器中是否有内部电路切断 PVDD? 然后如何将其重新打开?

在我们的应用中观察到、当我们通过~PD=HIGH 启用放大器时、存储的 PVDD UV 设置为 1。

在 PVDD 上、我们具有在仪表组运行期间保持恒定的电池电压。 DVDD 在 PD 模式期间关闭、并在放大器打开前大约 500ms 启用。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    只要 TAS6501-Q1 执行上电((/TAS6501-Q1 PD 从低电平转换为高电平)、DVDD POR 标志就会设置为 1、并且仅在复位寄存器 0x1 中的 CLEAR FAULT 位 3 设置为 1 时才会清除。

    仅当上电后 (/PVDD 为高电平)DVDD 或 PD 的电压低于各自的 UV 阈值时、才会设置 PVDD 或 DVDD UV 标志。

    在初始化放大器之前、我们是否需要在启动时读取该寄存器以清除两个位?

    是的、这是每次系统控制上电后、读取故障之前的一种很好的做法。

    当 PD 为低电平时、放大器中是否有内部电路可切断 PVDD?

    当/PVDD 为低电平时、没有内部电路断开 PD。 它仅禁用使用 PVDD 电源运行的内部电路。

    然后如何将其重新打开?

    除非系统移除 PVDD 电源、否则不会关闭 PVDD。 当/PVDD 变为高电平时、如果 PD 电压高于 UV 阈值、则启用依靠 PVDD 运行的内部电路。  如果 PVDD 电压低于 UV 阈值、则保持禁用状态、并报告 PVDD UV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Damian  

    目前、我们观察到、  尽管 VPDD 稳定、但在我们的应用中、PVDD 连接到 VBATT、但在启用放大器后会沿 DVDD POR 设置存储的标志 PVDD UV。

    背后的解释是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    您有我可以参考的原理图吗? 我还建议在上电期间捕获您的 PD、DVDD 和/PVDD 电压、以确认这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Damian

    关于原理图、我将无法分享、因为它是一款正在开发中的产品。

    绿色 — VBATT

    黄色 — AMP_EN

    P_3V3 从 CAN INH 开始、AMP 在大约 600ms 后启用。

    关键是我们设置了 PVDD UV 标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    我的道歉。 对于此放大器、您的观察是正确且正常的。 我有点与我们的较高功率放大器混淆、后者具有单独的/STBY PD 和/STBY 引脚、其中/PDN 用于数字电路、而/STBY 用于模拟电路。 TAS6501 的/PDN 引脚控制数字和模拟电路的上电和断电、您将观察到当/PDN 从低电平变为高电平时、DVDD POR 和 PD UV 标志被设置为 1。 这两个错误 (DVDD POR 和 PVDD UV)  会在读取时被清除、因此 不需要清除故障命令(清除复位寄存器 0x1 中的 FAULT 位 3 设置为 1)。 第二次读取这些标志应确认它们已在第一次读取时被清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Damian

    感谢您的支持。 我希望 TI 会进行数据表更正以包含此声明。

    这解决了我们的问题。