This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401 单端输入转同相输入

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618879/lmh5401-lmh5401-single-ended-input-into-non-inverting-input

器件型号: LMH5401

LMH5401 的数据表以及我看到的大多数参考设计电路都将其用于反相配置(单端输入到反相输入端子)。 这是否是该组件的最佳配置? 我仿真了一个将单端信号输入到同相输入端子的电路、结果似乎很好。  
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处回复、看看是否有人对此问题有任何意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoaf、

    查看您的原理图、我可以看到 LMH5401 配置了 RF = 275Ω(R10、R18)、RG = 57.6Ω(R13)、+3.2V/–1.8V 的电源以及 VOCM = 0.7V (1/2 Vs)、从而馈送到 LC 带通滤波器和 100Ω 负载。

    LMH5401 是完全对称的 — 数据表指出: “任一输入(IN+或 IN–)均可用于单端输入。 必须将未使用的输入端接。“  因此、使用同相输入的仿真结果是预期的且有效的。

    大多数参考设计使用反相输入的原因是输入共模行为。 在反相配置中、无论信号摆幅如何、输入共模都会基本保持恒定。 在同相配置中、输入共模随信号移动、在幅度较大时、这会超出指定的输入范围并导致削波。 在信号电平 (25mV) 下、这可以忽略不计、这就是您的仿真看起来不错的原因。 如果信号幅度显著增加、请验证输入共模是否保持在 VS–范围内、达到约 VS+–1.5V(使用电源时为–1.8V 至+1.7V)。 反相配置完全避免了这种问题、并提供更可预测的输入阻抗、因此这是标准建议的原因、但这两种方式都不会影响性能。